DOCA0106FR-14

Export des journaux de dispositifs

Description

La page Exportation du journal du dispositif sert à exporter automatiquement les fichiers journaux des dispositifs via l'interface EIFE. Elle permet de configurer l'exportation périodique des journaux des dispositifs par l'interface EIFE. Vous pouvez choisir d'exporter les fichiers journaux par e-mail ou via FTPS.

NOTE: Si le serveur de messagerie et le serveur FTPS ne sont pas situés sur le même segment de réseau Ethernet que l'interface EIFE, assurez-vous que la passerelle par défaut EIFE est correctement configurée.

Transport

Paramètre

Description

Réglages

Désactivé

Lorsque Désactivé est sélectionné, l'option E-mail ou FTPS est activée.

E-mail

Permet d'exporter les fichiers journaux par e-mail.

FTPS

Permet d'exporter les fichiers journaux via FTPS.

Incrémentiel

Sélectionne les nouvelles données consignées dans l'intervalle depuis la dernière exportation de données réussie.

NOTE:
  • Si le transport est défini sur Horaire ou Intervalle d'enregistrement, la case Incrémentiel est automatiquement cochée (vous ne pouvez pas la désélectionner).

  • Si la case Incrémentiel n'est pas cochée, le fichier journal complet est envoyé par e-mail en tant que pièce jointe selon la fréquence indiquée.

Exportation manuelle

Permet d'exporter manuellement les fichiers journaux accumulés.

Calendrier

Paramètre

Description

Réglages

Intervalle d'enregistrement

Sélectionne la fréquence à laquelle les journaux de données sont envoyés.

  • Horaire

  • Quotidien

  • Hebdomadaire

  • Mensuel

  • Intervalle d'enregistrement

Adresse du destinataire

Paramètre

Description

Réglages

Adresse du destinataire

Répertorie les destinataires configurés dans les comptes utilisateur de l'EIFE.

Paramètres FTPS

Paramètre

Description

Réglages

Adresse IP du serveur

Permet d'entrer l'adresse IP du serveur FTPS.

Port TCP du serveur

Permet d'entrer le numéro de port du serveur.

Répertoire

Permet de sélectionner le répertoire dans lequel enregistrer les fichiers.

Nom d'utilisateur

Permet d'entrer le nom d'utilisateur FTPS.

Mot de passe

Permet d'entrer le mot de passe FTPS.

Passif

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement FTPS.

NOTE: le mode Passif est activé par défaut.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.