Dispositifs
Description
La page permet de sélectionner les données du dispositif connecté à l'interface EIFE à publier (24 données maximum). Le mode de publication des données est défini dans la page Publication des données.
Le dispositif connecté au port ULP de l'interface EIFE est automatiquement détecté et ajouté à l'interface EIFE dans la liste des dispositifs.
Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de configuration des dispositifs.
Accès à la page Dispositifs
Pour afficher la page , cliquez sur .
Paramètres des équipements
|
Paramètre |
Description |
Valeur |
|---|---|---|
|
|
Affiche le type d'équipement. NOTE: Le champ est détecté automatiquement et n'est pas
modifiable.
|
– |
|
|
Permet d'entrer le nom des équipements. NOTE:
|
Le nom du dispositif peut comporter jusqu'à 64 caractères ASCII parmi les suivants : A-Z, a-z, 0-9 et -. Le caractère - ne peut toutefois pas apparaître au début ou à la fin du nom. NOTE:
|
|
|
Affiche l'adresse IP du dispositif et l'adresse locale du dispositif connecté à l'interface EIFE ou au dispositif distant.
|
Port : 255 (réglage par défaut) |
|
|
Permet d'activer la publication des données en provenance du dispositif connecté à l'interface EIFE (option désactivée par défaut). Les données à publier peuvent être sélectionnées lorsque l'option est activée. |
Huit catégories sont prises en compte pour la publication des données Valeurs par défaut : Energie apparente (kVAh) Energie active (kWh) Energie réactive (kVARh) |
Sélection des données à publier
Les données à publier sont répertoriées dans 8 catégories :
Dans chaque catégorie, la liste de données à publier est adaptée au dispositif connecté à l'interface EIFE.
24 éléments de données au maximum peuvent être sélectionnés pour publication, les 3 suivants étant sélectionnés par défaut :