DOCA0106FR-14

SNMP

Description

La page SNMP affiche les données de diagnostic des paramètres de l'agent SNMPV1.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de la page Diagnostics.

Accès à la page SNMP

Pour afficher la page SNMP, cliquez sur DIAGNOSTICS > COMMUNICATION > SNMP.

Paramètres de l'agent SNMPV1

Paramètre

Description

Etat

Affiche l'état de l'agent SNMPV1.

Paquets reçus

Nombre de paquets reçus depuis le réseau.

Paquets transmis

Nombre de paquets transmis depuis le réseau.

Traps transmis

Nombre de traps transmis sur détection d'un changement en tant que notification asynchrone depuis l'agent vers le gestionnaire.

Noms de communauté erronés reçus

Nombre de noms de communauté erronés reçus.

Noms de communauté erronés transmis

Nombre de noms de communauté erronés transmis.

Cliquez sur Réinitialiser les compteurs pour remettre à zéro les valeurs des statistiques.

Si l'interface EIFE est éteinte ou si elle est réinitialisée suite à une modification de la configuration ou un autre événement, les valeurs statistiques sont remises à zéro.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.