Service Syslog
Description
La page SERVICE SYSLOG permet de configurer les paramètres du serveur Syslog pour les journaux de sécurité générés par l’interface EIFE.
L’interface EIFE consigne jusqu’à 2048 événements de sécurité, les nouveaux événements venant ensuite écraser les plus anciens.
Assurez-vous que les journaux de sécurité sont régulièrement exportés à partir de l’interface EIFE par les moyens suivants :
-
Exportation manuelle des journaux au format CSV.
-
Exportation automatique des journaux de sécurité via le paramètre Intervalle d'exportation.
Accès à la page Service Syslog
Pour afficher la page , cliquez sur .
Paramètres du service Syslog
|
Paramètre |
Description |
Valeur |
|---|---|---|
|
|
Permet d'activer ou de désactiver le service Syslog. |
Réglage par défaut : Désactivé |
|
|
Permet d’entrer le nom ou l’adresse IP du serveur Syslog. |
– |
|
|
Permet de sélectionner le type de connexion. |
Réglage par défaut : TCP |
|
|
Permet d’entrer le numéro de port du serveur Syslog. |
Plage de valeurs : 1 à 65534 Réglage par défaut : 801 |
|
|
Permet de définir la périodicité d’exportation du fichier journal Syslog. |
Plage de valeurs : 10 à 3600 s Réglage par défaut : 300 s |
Exporter en CSV
Cliquez sur le bouton Exporter en CSV pour exporter les fichiers journaux de sécurité au format CSV. Le contenu des journaux de sécurité est conforme à la norme Syslog.
Tester la connexion
Cliquez sur le bouton Tester la connexion pour vérifier la connexion entre l’interface EIFE et le serveur Syslog. Pendant le test, l’interface EIFE se connecte au serveur Syslog et l'utilisateur est averti si la connexion est établie ou non.