DOCA0106FR-14

Gestion des utilisateurs

Description

La page GESTION DES UTILISATEURS est accessible aux seuls détenteurs du rôle d'administrateur de la sécurité (SECADM).

Les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur de la sécurité peuvent effectuer les opérations suivantes :

  • Créer, modifier et supprimer des comptes d'utilisateur.

  • Attribuer un rôle et un mot de passe aux utilisateurs.

NOTE: Les comptes d'utilisateur peuvent également être gérés à l'aide du Logiciel EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert.

Accès à la page Gestion des utilisateurs

Pour afficher la page GESTION DES UTILISATEURS, cliquez sur SÉCURITÉ > GESTION DES UTILISATEURS.

Rôle d'administrateur de la sécurité

Le compte d'administrateur de la sécurité est créé par défaut avec tous les rôles. L'interface EIFE garantit ainsi que la liste d'utilisateurs comprend au moins un détenteur du rôle SECADM.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut à la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le mot de passe par défaut de l'administrateur de la sécurité est AAAAAAAA.

Paramètres des comptes d'utilisateur

Paramètre

Description

Nom d'utilisateur

Permet d'attribuer un nom à un nouvel utilisateur.

  • Un nom d'utilisateur se compose de 4 à 16 caractères.

  • Les noms d'utilisateur sont sensibles à la casse et peuvent comporter des caractères spéciaux.

Mot de passe

Permet d'entrer le mot de passe du nouvel utilisateur Syntaxe des mots de passe. Le mot de passe saisi doit être confirmé.

Rôle

Permet de sélectionner un ou plusieurs rôles prédéfinis de la liste pour le nouvel utilisateur Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

ID e-mail

Permet de saisir une adresse e-mail valide pour le nom d'utilisateur indiqué.

Modification des comptes d'utilisateur

Une fois que le compte d'utilisateur est créé, cliquez sur l'icône pour le modifier et le compléter à l'aide des paramètres décrits ci-après.

Paramètre

Description

Nom d'utilisateur

Permet de modifier le nom d'utilisateur.

Rôle

Permet de modifier le rôle attribué à l'utilisateur.

ID e-mail

Permet de modifier l'adresse de messagerie électronique de l'utilisateur.

Téléphone

Permet d’entrer le numéro de téléphone de l'utilisateur.

Langue

Permet de sélectionner la langue de l'utilisateur dans la liste prédéfinie.

Déverrouiller

Permet de déverrouiller le compte d'utilisateur lorsqu'il a été verrouillé après 3 tentatives infructueuses de saisie du mot de passe.

Activé

Permet d’activer le compte d'utilisateur.

Détails des comptes d'utilisateur

Une fois que le compte d'utilisateur a été créé, cliquez sur l'icône pour afficher les paramètres suivants.

Paramètre

Description

Nom d'utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.

ID e-mail

Affiche l'adresse de messagerie électronique de l'utilisateur.

Langue

Affiche la langue sélectionnée pour l'utilisateur.

Téléphone

Affiche le numéro de téléphone de l'utilisateur.

Statut de l'utilisateur

Affiche le statut de l'utilisateur.

Expiration du mot de passe

Affiche la date d'expiration du mot de passe de l'utilisateur.

Verrouillé jusqu'au

Affiche le statut de verrouillage du compte d'utilisateur.

Syntaxe des mots de passe

Un mot de passe comprend de 8 à 16 caractères. Il est sensible à la casse et autorise les caractères suivants :

  • Chiffres de 0 à 9

  • Lettres de a à z

  • Lettres de A à Z

  • Caractères spéciaux tels que *, /, \, etc.

Pour être accepté par l'interface EIFE, un mot de passe doit contenir au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère non alphanumérique.

NOTE: Le mot de passe avec 11 astérisques (***********) n'est pas autorisé. Lors de la modification d'un mot de passe d'utilisateur, les trois mots de passe précédents de cet utilisateur ne peuvent pas être utilisés.

Personnalisation des mots de passe

Une fois qu'ils ont été créés par l'utilisateur détenteur du rôle d'administrateur de la sécurité, les identifiants de compte sont partagés entre l'administrateur de la sécurité et le nouvel utilisateur.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut à la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le nouvel utilisateur est invité à modifier son mot de passe lors de sa première connexion. L'utilisateur peut modifier son mot de passe à tout moment dans la fenêtre Mon profil.

Réinitialisation du mot de passe

Un utilisateur qui détient le rôle d'administrateur de la sécurité peut réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur en cliquant sur le bouton Réinitialiser sur la page Web. Le nouveau mot de passe est généré automatiquement et s'affiche dans une fenêtre instantanée. L'administrateur de la sécurité partage le nouveau mot de passe généré avec l'utilisateur. L'utilisateur doit ensuite personnaliser son nouveau mot de passe dès sa première connexion.

Pour plus d’informations sur la réinitialisation du mot de passe d’administrateur de la sécurité, reportez-vous à la rubrique Bouton de réinitialisation.

En cas de perte ou d’oubli de tous les mots de passe associés au rôle d’administrateur de la sécurité, contactez votre centre de relation clients Schneider Electric.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.