Función de gestión de zócalos
Presentación
La función de gestión de zócalos se utiliza para:
-
Registrar y comprobar la posición de los interruptores automáticos seccionables del zócalo.
-
Proporcionar información sobre las acciones de mantenimiento preventivo.
-
Notificar al controlador remoto la posición del interruptor automático seccionable.
NOTA: Cuando se detecta que el interruptor automático está en la posición desenchufado, el controlador remoto deja de sondear la unidad de control MicroLogic. Si el controlador remoto no detiene el sondeo, recibe la respuesta de tiempo de espera siempre que el interruptor automático esté desconectado.
La información de zócalo está disponible en:
-
un controlador remoto a través de la red de comunicación
-
las páginas web de la interfaz EIFE
Dispositivos compatibles
|
Intervalo |
Configuración de hardware mínima requerida |
|---|---|
|
MasterPacT MTZ Interruptor automático |
Disyuntor extraíble + unidad de control MicroLogic X + interfaz EIFE + módulo del puerto ULP |
Estado de posición del zócalo
El estado de posición del zócalo se define por la posición de los fines de carrera.
|
Estado de posición del zócalo |
Fin de carrera CE |
Fin de carrera CT |
Fin de carrera CD |
|---|---|---|---|
|
Zócalo en posición enchufado |
ON |
OFF |
ON |
|
Zócalo en posición de prueba |
OFF |
ON |
ON |
|
Zócalo en posición desenchufado |
Apagado |
Apagado |
Apagado |
Contadores de posición del zócalo
Los contadores de posición del zócalo son:
-
Contador de posición de conexión del zócalo
-
Contador de posición de desconexión del zócalo
-
Contador de posición de prueba del zócalo
Un contador está vinculado a cada estado de posición del zócalo. El contador se incrementa cada vez que se activa el estado vinculado.
Los contadores de posición del zócalo tienen las siguientes propiedades:
-
Los contadores se guardan en memoria no volátil para evitar la pérdida de datos en caso de un corte de energía.
-
Los contadores aumentan de 0 a 65534.
Eventos predefinidos
La función de gestión de zócalos genera los eventos siguientes.
|
Código |
Descripción |
Tipo |
Prioridad |
Reset |
|---|---|---|---|---|
|
2304 (0x0900) |
Discrepancia de posición del zócalo |
Alarma |
Medio |
Manual o remoto |
|
2308 (0x0904) |
La desconexión del interruptor automático del zócalo está vencida |
Alarma |
Medio |
Manual o remoto |
|
2309 (0x0905) |
El zócalo ha alcanzado el número máximo de operaciones |
Alarma |
Alto |
Manual o remoto |
|
2310 (0x0906) |
La vida útil restante del zócalo está por debajo del umbral de alarma |
Alarma |
Medio |
Manual o remoto |
|
2311 (0x0907) |
Se ha detectado una nueva unidad de control MicroLogic |
Alarma |
Alto |
Manual o remoto |
Discrepancia de posición del zócalo
La interfaz EIFE detecta la discrepancia de la posición del zócalo y genera una alarma cuando los contactos de posición del zócalo indican que el interruptor automático no se encuentra en una de las posiciones permitidas: conectado, desconectado o prueba.
La desconexión del interruptor automático del zócalo está vencida
La alarma se genera después de 11 meses sin desconectar el interruptor automático para recordar al usuario que debe usar el zócalo como mínimo una vez al año moviendo el interruptor automático de la posición conectada a la posición desconectada y de la posición desconectada a la posición conectada.
Acción recomendada: desconecte el interruptor automático del zócalo y vuelva a conectarlo.
El zócalo ha alcanzado el número máximo de operaciones
El zócalo está diseñado para conectarse 500 veces y debe reemplazarse antes de alcanzar ese número. Se genera una alarma cuando el contador de posición conectada del zócalo alcanza 450.
Acción recomendada: planifique reemplazar el zócalo. Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric.
La vida útil restante del zócalo está por debajo del umbral de alarma
Engrase de nuevo los clústeres y el zócalo. El zócalo requiere una revisión completa cuando:
-
El zócalo está en funcionamiento durante cinco años.
-
El contador de posición del zócalo alcanza 250.
Acción recomendada: planifique la sustitución del zócalo. Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric.
Nueva detección de MicroLogic
Se genera una alarma con fecha y hora cuando la interfaz EIFE detecta que se ha sustituido la unidad de control MicroLogic del interruptor automático. La detección se basa en el número de serie de la unidad de control MicroLogic.
Información de marca de tiempo
Se registra la siguiente información con fecha y hora:
-
Última conexión del zócalo
-
Última desconexión del zócalo
-
Última vez que el zócalo estuvo en posición de prueba
Esta información con fecha y hora puede ser leída por un controlador remoto a través de la red de comunicación.