DOCA0106ES-14

Configuración de Ethernet (puerto doble)

Ethernet

Parámetro

Descripción

Ajustes

Dirección MAC

Una dirección única de control de acceso a medios de una interfaz EIFE. La dirección MAC está escrita en la etiqueta situada en el lateral de la interfaz EIFE.

Formato de trama

Se utiliza para seleccionar el formato de los datos enviados a través de una conexión Ethernet.

NOTA: Siempre que modifique los ajustes del formato de trama, reinicie el dispositivo para que los cambios entren en vigor.
  • Ethernet II

  • 802,3

  • Automático (ajuste predeterminado)

Control del puerto Ethernet

Parámetro

Descripción

Ajustes

Velocidad y modo del puerto 1

Se utiliza para definir el modo de transmisión y la velocidad de la conexión Ethernet física del puerto Ethernet 1.

Negociación automática (ajuste predeterminado)

Velocidad y modo del puerto 2

Se utiliza para definir la velocidad de la conexión Ethernet física y la transmisión para el puerto Ethernet 2.

Negociación automática (ajuste predeterminado)

Protección frente a tormentas de difusión

Parámetro

Descripción

Ajustes

Nivel

Define el nivel de protección frente a tormentas de difusión. El valor del nivel corresponde a un valor de tasa de información comprometida (CIR), que es la cantidad de tráfico entrante en el puerto del interruptor a partir de la cual la protección contra tormentas deja de permitir el acceso al tráfico de difusión.

NOTA: Si cambia el valor del nivel, se le indicará que reinicie el dispositivo para implementar los cambios.

Nivel de protección frente a tormentas de difusión:

  • 1: muy alto (1000)

  • 2: alto (2000)

  • 3: medio-alto (3000)

  • 4: medio-bajo (4000), ajuste predeterminado

  • 5: bajo (5000)

  • 6: muy bajo (6000)

NOTA: El valor de nivel corresponde a la tasa de información comprometida.

Tasa de información comprometida

Define el valor de solo lectura del nivel de protección frente a tormentas de difusión.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.