DOCA0106ES-14

Configuración IP

Configuración IPv4

Parámetro

Descripción

Ajustes

Obtener una dirección IP automáticamente con

Se utiliza para seleccionar el modo de asignación de parámetros IPv4. Obtenga parámetros IPv4 automáticamente con BOOTP o DHCP.

NOTA: Si utiliza un servidor DHCP heredado, el nombre del dispositivo debe limitarse a 16 caracteres.
  • DHCP (ajuste predeterminado)

  • BOOTP

Dirección IP manual

Se utiliza para escribir la dirección IP estática de una interfaz EIFE.

Máscara de subred manual

Se utiliza para escribir la dirección de máscara de subred Ethernet IP de su red.

Pasarela predeterminada manual

Se utiliza para escribir la dirección IP de la pasarela (enrutador) utilizada para una comunicación de red de área extensa (WAN).

Configuración IPv6

Parámetro

Descripción

Ajustes

Habilitar IPv6

Define la configuración de IPv6.

Habilitado (ajuste predeterminado)

NOTA: El ajuste no se puede editar.

Dirección de enlace local

Se utiliza para abrir la página web de EIFE para usos futuros.

NOTA: En el cuadro de texto de dirección URL, utilice corchetes [ ] para escribir la dirección de enlace local.

DNS

Parámetro

Descripción

Ajuste

Obtenga la dirección DNS automáticamente

Define el comportamiento dinámico de la configuración de la dirección del servidor DNS. Se utiliza para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente.

NOTA: El sistema de nombres de dominio (DNS) es el sistema de denominación para ordenadores y dispositivos conectados a una red de área local (LAN) o a Internet.

Desactivado cuando el ajuste manual está seleccionado.

Dirección del servidor principal manual

Define la dirección IPv4 del servidor DNS primario.

Dirección del servidor secundario manual

Define la dirección IPv4 del servidor DNS secundario. Se utiliza para realizar una resolución DNS cuando falla la resolución con el servidor DNS primario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.