DOCA0106ES-14

Acceso a las páginas web del EIFE

Navegadores web compatibles

Navegador

Versión con Windows XP

Versión con Windows Vista

Versión con Windows 7 y posteriores

Microsoft Internet Explorer

IE 9.0

IE 9.0

IE 10.0, IE11.0

Microsoft Edge

81.0.416.58 y posterior

Mozilla Firefox

15.0

20.0

20,0, 45,0

Google Chrome

24.0 y posterior

24.0 y posterior

24.0 y posterior

Primer acceso a las páginas web de EIFE

El nombre de EIFE debe configurarse durante el primer acceso a las páginas web de EIFE.

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar un acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Cuando se accede a la interfaz EIFE por primera vez con el nombre de usuario SecurityAdmin (función de Administrador de seguridad), se solicitará al usuario que cambie la contraseña predeterminada.

El procedimiento para acceder a las páginas web de EIFE por primera vez depende del sistema operativo del ordenador:

  • Sistemas operativos Windows Vista, Windows 7 y posteriores o más nuevos

  • Windows XP o sistemas operativos anteriores

NOTA: Tras actualizar la interfaz EIFE y antes de acceder a las páginas web por primera vez, borre la memoria caché del navegador.

Primer acceso desde un PC con Windows Vista or Windows 7 and Later

Paso

Acción

1

Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi.

2

Conecte un cable Ethernet desde el ordenador hasta la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel.

3

Abra el Explorador de Windows.

4

Haga clic en Red. El EIFE-XXYYZZ aparecerá en la lista de dispositivos.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del EIFE en la lista de dispositivos del Explorador de Windows, compruebe que el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través del enrutador.

5

Haga doble clic en el EIFE-XXYYZZ seleccionado. Se abrirá automáticamente la página de inicio de sesión en el navegador.

NOTA: El navegador predeterminado tiene que ser Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge.

6

Introduzca SecurityAdmin como nombre de usuario y AAAAAAAA como contraseña. La página de inicio se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

7

Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione Mi perfil en la flecha del nombre de usuario SecurityAdmin del encabezado.

Se mostrará la página Modificación de la información de la cuenta.

8

Complete los campos Contraseña antigua, Contraseña, Confirmar contraseña, ID de correo electrónico y Teléfono para cambiar la contraseña predeterminada.

9

Seleccione el idioma en el cuadro Idioma y haga clic en Aplicar cambios.

10

Para localizar el EIFE-XXYYZZ, haga clic en Ubicación del dispositivo en el encabezado. El LED ULP del EIFE-XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos (modalidad de prueba).

11

Para asignar un nombre a la interfaz EIFE-XXYYZZ, seleccione el menú CONFIGURACIÓN, vaya al submenú DISPOSITIVOS, introduzca el nombre del dispositivo y haga clic en Aplicar cambios.

12

Escriba el nombre de EIFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente.

NOTA:
  • XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.

  • Compruebe los ajustes del cortafuegos si DPWS no está activado.

Primer acceso desde un PC con Windows XP

Paso

Acción

1

Desconecte el ordenador de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi.

2

Conecte un cable Ethernet desde el ordenador hasta la interfaz EIFE.

3

Inicie el navegador web.

NOTA: El ordenador utiliza automáticamente la dirección IP predeterminada 169.254.#.# (#=0–255) y la máscara de subred predeterminada 255.255.0.0.

4

En el cuadro de texto de dirección, introduzca 169.254.YY.ZZ, donde YY y ZZ son los 2 últimos bytes de la dirección MAC de la interfaz EIFE (que encontrará en la etiqueta lateral de la interfaz EIFE) y, a continuación, pulse Entrar: se abrirá la página de inicio en el navegador.

Ejemplo: Para un EIFE con la dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en decimal, introduzca 169.254.187.247 en el cuadro de texto de dirección.

5

Pulse Intro; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

6

Introduzca SecurityAdmin como nombre de usuario y AAAAAAAA como contraseña. La página de inicio se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

7

Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione Mi perfil en la flecha del nombre de usuario SecurityAdmin del encabezado.

Se mostrará la página Modificación de la información de la cuenta.

8

Complete los campos Contraseña antigua, Contraseña, Confirmar contraseña, ID de correo electrónico y Teléfono para cambiar la contraseña predeterminada.

9

Seleccione el idioma en el cuadro Idioma y haga clic en Aplicar cambios.

10

Para localizar el -XXYYZZ, haga clic en Ubicación del dispositivo en el encabezado. El ULP LED del -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos.

11

Para asignar un nombre al -XXYYZZ, seleccione el menú CONFIGURACIÓN, haga clic en el submenú DISPOSITIVOS, introduzca el nombre del dispositivo y, finalmente, haga clic en Aplicar cambios.

12

Escriba el nombre de EIFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente.

NOTA: XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.

Acceso a las páginas web

Siga el proceso de detección de redes, exploración de nombres y exploración de direcciones IP para acceder a las páginas web.

El acceso a la página web depende de la infraestructura de TI.

Detección de redes

Siga el procedimiento que se indica a continuación para acceder a las páginas web del EIFE una vez que se haya configurado el nombre del EIFE.

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el ordenador a la red de área local (LAN).

3

Abra el Explorador de Windows.

4

Haga clic en Red. El nombre del EIFE aparecerá en la lista de dispositivos.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del EIFE en la lista de dispositivos del Explorador de Windows, compruebe que el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través del enrutador.

5

Haga doble clic en el nombre de EIFE, que está escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz EIFE seleccionada. La página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: El navegador predeterminado tiene que ser Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge.

Exploración de nombres

El servidor DNS es obligatorio.

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el ordenador a la red de área local (LAN).

3

Inicie el navegador web.

4

En el cuadro de texto de dirección, introduzca el nombre de EIFE que encontrará escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz EIFE seleccionada.

5

Pulse Intro; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

NOTA: Si la interfaz EIFE no aparece en la lista de dispositivos del Explorador de Windows, compruebe si el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través el enrutador.
NOTA: La dirección IP de EIFE se asigna a la etiqueta del dispositivo en el servidor DNS.

Exploración de direcciones IP

Se debe establecer la configuración de IP estática.

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el ordenador a la red de área local (LAN).

3

Inicie el navegador web.

4

En el cuadro de texto de dirección, introduzca la dirección IP proporcionada por el administrador de TI.

5

Pulse Intro; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

NOTA: Si la página de inicio de sesión no se abre o no se visualiza correctamente en el navegador web, compruebe que en Internet Explorer esté marcada la opción Internet Explorer\Herramientas\Configuración de Vista de compatibilidad\Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.