DOCA0106ES-14

Descripción de la página web

Página web Supervisión

Submenú Supervisión

Página web

Descripción

Datos en tiempo real

Páginas de aparato único

Las páginas de aparato único ofrecen lecturas básicas del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Páginas de resumen de dispositivos

Las páginas de resumen de dispositivos ofrecen resúmenes del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Tendencias

La vista de la página de tendencias ofrece tendencias en tiempo real, en forma de gráfico y tabla, del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Registro de los dispositivos

Páginas de aparato único

Las páginas de aparato único ofrecen los registros de tendencias, en forma de gráfico y tabla, de las cantidades seleccionables por el usuario para el interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Páginas de resumen de dispositivos

Las páginas de resumen del dispositivo ofrecen registros de tendencias en forma de gráfico del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Página web de control

Submenú de Control

Página web

Descripción

Control de dispositivos

Control de dispositivos

Permite restablecer y controlar el interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Establecer hora de dispositivo

Establecer hora de dispositivo

Muestra la hora del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Página web Diagnósticos

Submenú de Diagnósticos

Página web

Descripción

General

Estadísticas

Muestra los datos de diagnóstico utilizados para solucionar problemas relacionados con la red.

Información sobre el producto

Identificación del dispositivo

  • Muestra la información básica del EIFE para definir el nombre del dispositivo EIFE y ayuda en la localización física del dispositivo.

  • Muestra información sobre el nombre del producto, el número de serie, el número de modelo, la versión de firmware, el identificador único, la dirección MAC, la dirección IPv4 y la dirección local del enlace IPv6.

Información de la IMU

Muestra la lista de los dispositivos IMU conectados al puerto ULP.

Comprobación de estado del dispositivo

Lectura de los registros del dispositivo

Muestra los datos de los registros conectados localmente a la interfaz EIFE.

Comprobación de las comunicaciones

Comprueba el estado de las comunicaciones del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Lecturas de E/S

Lecturas de E/S

Muestra el estado del módulo IO conectado al interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ. Muestra No hay módulos IO conectados si el interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ no está conectado a ningún módulo IO.

NOTA: Módulo IO hace referencia al nombre del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ definido en la página Lista de dispositivos.

Página web Mantenimiento

Submenú Mantenimiento

Página web

Descripción

Indicadores

Indicadores

Muestra los contadores de mantenimiento del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Página web Configuración y ajustes

Submenú Configuración y ajustes

Página web

Descripción

General

Localización física del dispositivo

  • Permite localizar la interfaz EIFE-XXYYZZ.

  • Haga clic en Parpadeo activado.

  • El ULP LED de la interfaz EIFE-XXYYZZ parpadea y está activo durante 15 s (modo de prueba: 1 s encendido, 1 s apagado).

Fecha y hora

Ajusta manualmente la fecha y la hora o establece automáticamente la hora de EIFE mediante un origen SNTP o configura los dispositivos ULP conectados a la interfaz EIFE para que sincronicen automáticamente su hora con la hora de EIFE.

Zona horaria

Configura la zona horaria de la región y ajusta el horario de verano.

Configuración de la red

Ethernet Configuration (Dual port)

Configura Ethernet.

Configuración de IP

Configura los parámetros de IP.

Filtrado de Modbus TCP/IP

Permite configurar el número máximo de conexiones de servidor Modbus TCP/IP. Permite configurar las direcciones IP que pueden acceder a la interfaz EIFE a través de Modbus TCP/IP.

Configuración de correo electrónico

Configuración del servidor de correo electrónico

Permite configurar las alarmas que se enviarán por correo electrónico.

Permite configurar el parámetro SMTP para el envío de correos.

Eventos de correo electrónico

Configura las alarmas que se enviarán por correo electrónico.

Configuración del dispositivo

Lista de dispositivos

Configura el interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE.

Conexión de los dispositivos

Configurar los parámetros de registro de los dispositivos.

Exportación del registro del dispositivo

Permite configurar las opciones de exportación de registro de los dispositivos.

Otra configuración

Parámetros SNMP

Configura Simple Network Management Protocol (SNMP).

Preferencias

Configura las preferencias del EIFE.

Control de los servicios avanzados

Configura los parámetros del control de los servicios avanzados.

Cuenta de usuario

Permite crear y editar grupos y usuarios. Configura las cuentas de correo electrónico.

Acceso a la página web

Configura los derechos de acceso a la página web para cada grupo de usuarios.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.