Dispositivos
Descripción
La página permite seleccionar los datos del dispositivo conectado a la interfaz EIFE para publicarlos (24 datos como máximo). La manera de publicar estos datos se ajusta en la página Publicación de datos.
El dispositivo conectado a la interfaz EIFE ULP se detecta automáticamente y se agrega a la interfaz EIFE en la lista de dispositivos.
Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de dispositivos.
Cómo navegar hasta la página Dispositivos
Para per la página , haga clic en .
Ajustes de dispositivos
|
Ajuste |
Descripción |
Valor |
|---|---|---|
|
|
Muestra el tipo de dispositivo. NOTA: El campo se detecta de forma automática y no se puede editar.
|
– |
|
|
Permite especificar los nombres de los dispositivos. NOTA:
|
El nombre del dispositivo puede tener hasta 64 caracteres ASCII con los caracteres siguientes: A-Z, a-z, 0-9 y -. Sin embargo, - no podrá utilizarse al principio ni al final del nombre. NOTA:
|
|
|
Muestra la dirección IP del dispositivo y la dirección local del dispositivo conectado a la interfaz EIFE o dispositivo remoto.
|
Para el puerto : 255 (ajuste predeterminado) |
|
|
Permite activar la publicación de datos desde el dispositivo conectado a la interfaz EIFE (opción desactivada de manera predeterminada). Los datos se seleccionarán para su publicación siempre que esté activada la opción . |
Existen ocho categorías de publicación de datos. Valores predeterminados: Energía aparente (kVAh) Energía activa (kWh) Energía reactiva (kVARh) |
Selección de los datos que se publicarán
Los datos que se publicarán se enumeran en 8 categorías distintas:
En cada categoría, la lista de datos que se publicarán se adapta al dispositivo conectado a la interfaz EIFE.
Es posible seleccionar un máximo de 24 datos para la publicación, de los que los 3 datos siguientes están seleccionados de manera predeterminada: