DOCA0106ES-14

EIFE

Descripción

En la página EIFE se muestra la información correspondiente a la interfaz EIFE conectada a los interruptores automáticos.

Los usuarios con funciones de instalador o ingeniero pueden cambiar la configuración de la página Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página EIFE

Para ver la página EIFE, haga clic en DIAGNÓSTICO > EIFE.

Parámetros de la interfaz EIFE

Parámetro

Descripción

Número de serie

Número de serie del dispositivo

Número de referencia comercial

Número de referencia comercial del dispositivo

Revisión de firmware

Versión actual del firmware

Identificador único

Combinación de la hora y la dirección MAC

Dirección MAC

Dirección MAC única

Dirección IPv4

Dirección IPv4 de la interfaz EIFE

Dirección de enlace local IPv6

Dirección IPv6 utilizada para comunicarse en la red local

Parámetros de fecha y hora

Parámetro

Descripción

Fuente horaria

Fuente horaria con la que se realizó la última sincronización

Última sincronización

Tiempo transcurrido desde la última sincronización

Estado de sincronización NTP

Estado de la sincronización NTP

Stratum de NTP

Describe la precisión de la hora NTP. Acepta valores de 1 a 15 o NA (no aplicable) en el caso de que no se pueda acceder al servidor NTP.

Parámetros del sistema de archivos

Parámetro

Descripción

Tamaño total

Cantidad total del tamaño del disco de la interfaz EIFE en kilobytes

Tamaño utilizado

Cantidad total de tamaño utilizado del disco de la interfaz EIFE en kilobytes

Tamaño libre

Cantidad total de espacio sin utilizar del disco de la interfaz EIFE en kilobytes

Tamaño inadecuado

Cantidad de espacio dañado del disco de la interfaz EIFE en kilobytes

Parámetros del sistema

Parámetro

Descripción

CPU

Estado de la CPU:

  • Nominal

  • Degradado

  • Fuera de servicio

Memoria de arranque

Estado de la memoria de arranque

EEPROM

Estado de EEPROM

Sistema de archivos

Estado del sistema de archivos

Ethernet PHY 1

Estado del hardware PHY 1

Ethernet PHY 2

Estado del hardware PHY 2

DDR

Estado de la memoria de ejecución

Parámetros de tiempo de funcionamiento de la interfaz EIFE

Estadística

Descripción

Tiempo de funcionamiento

Tiempo de funcionamiento de la interfaz EIFE

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.