DOCA0106ES-14

Filtrado de Modbus TCP/IP

Descripción

La página FILTRADO DE MODBUS TCP/IP permite ajustar el nivel de acceso de los clientes Modbus TCP/IP conectados a la interfaz EIFE.

Los usuarios con función de Administrador de seguridad pueden editar los parámetros de filtrado de Modbus TCP/IP.

Cómo navegar hasta la página Filtrado de Modbus TCP/IP

Para ver la página FILTRADO DE MODBUS TCP/IP, haga clic en SEGURIDAD > FILTRADO DE MODBUS TCP/IP.

Parámetros de filtrado de Modbus TCP/IP

Parámetros

Descripción

Filtrado de Modbus TCP/IP

Activa el filtrado de direcciones Modbus TCP/IP (opción desactivada de manera predeterminada).

Se concede acceso a la lista de direcciones IP disponibles que se muestran en la tabla.

Parámetros de la lista de accesos global de filtrado IP

Haga clic en el icono para editar las Reglas de filtrado IP y ajustar el nivel de acceso.

Ajuste

Descripción

Rango IP

Filtra la dirección IP necesaria especificada. Se permite un máximo de 10 direcciones IP.

Nivel de acceso

Muestra el nivel de acceso para la dirección IP correspondiente:

  • Solo lectura: se permiten los siguientes códigos de función Modbus TCP/IP:

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B), con códigos de subfunción 14 (0x0E), 15 (0x0F) y 16 (0x10)

    • 100 (0x64)

  • Ninguno: el acceso a la dirección IP está bloqueado.

  • Lectura/Escritura: se proporciona acceso completo.

Parámetros de lista de excepciones de filtrado IP

Haga clic en el botón Añadir excepción y ajuste otros parámetros de Reglas de filtrado IP.

Ajuste

Descripción

Dirección IP/Rango IP

Filtra la dirección IP necesaria especificada. Se permite un máximo de 10 direcciones IP.

Nivel de acceso

Muestra el nivel de acceso para la dirección IP correspondiente:

  • Lectura: se permiten los siguientes códigos de función Modbus TCP/IP:

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B), con códigos de subfunción 14 (0x0E), 15 (0x0F) y 16 (0x10)

    • 100 (0x64)

  • Ninguno: el acceso a la dirección IP está bloqueado.

  • Lectura/Escritura: se proporciona acceso completo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.