DOCA0106ES-14

Modbus

Descripción

La página MODBUS muestra las estadísticas globales de conexiones de puertos TCP/IP y TCP.

Los usuarios con funciones de instalador o ingeniero pueden cambiar la configuración de la página Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página Modbus

Para ver la página MODBUS, haga clic en DIAGNÓSTICO > COMUNICACIÓN > MODBUS.

Parámetros de estadísticas globales

Estadísticas globales

Parámetro

Descripción

TCP/IP

Tramas recibidas

Número de tramas recibidas

Tramas transmitidas

Número de tramas transmitidas

Estado del puerto

Estado del puerto Ethernet conectado:

  • Operativo

  • Inactivo

Si MODBUS TCP/IP está deshabilitado, el valor Estado del puerto se muestra como Inactivo.

Conexiones abiertas

Número de conexiones activas

Serie

Tramas recibidas

Número de tramas recibidas

Tramas transmitidas

Número de tramas transmitidas

Mensajes de error

Número de mensajes de error

Haga clic en Reiniciar contadores para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.

Si la interfaz EIFE está apagada o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0.

Parámetros de conexiones del puerto Modbus TCP

Parámetro

Descripción

Índice

Número de serie

IP remota

Dirección IP remota

Puerto remoto

Número de puerto remoto

Puerto local

Número de puerto local

Mensajes enviados

Número de mensajes transmitidos

Mensajes recibidos

Número de mensajes recibidos

Errores enviados

Número de mensajes de error enviados

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.