DOCA0106ES-14

SNMP

Descripción

La página SNMP muestra los datos de diagnóstico de los parámetros del agente SNMPV1.

Los usuarios con funciones de instalador o ingeniero pueden cambiar la configuración de la página Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página SNMP

Para ver la página SNMP, haga clic en DIAGNÓSTICO > COMUNICACIÓN > SNMP.

Parámetros del agente SNMPV1

Parámetro

Descripción

Estado

Muestra el estado del agente SNMPV1.

Paquetes recibidos

Número de paquetes recibidos de la red.

Paquetes enviados

Número de paquetes transmitidos desde la red.

Capturas enviadas

Número de capturas transmitidas al detectar un cambio como notificación asíncrona del agente al administrador.

Nombres de comunidad incorrectos recibidos

Número de nombres de comunidad incorrectos recibidos.

Nombres de comunidad incorrectos enviados

Número de nombres de comunidad incorrectos transmitidos.

Haga clic en Reiniciar contadores para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.

Si la interfaz EIFE está apagada o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.