Estado
Descripción
La página muestra el estado de la comunicación de la interfaz EIFE.
Para explorar las vistas de datos en tiempo real, la interfaz EIFE cuenta con una comprobación de comunicación automática que se ejecuta de forma predeterminada cada 15 minutos. Esta comprobación verifica el estado de la comunicación de todos los dispositivos configurados en la interfaz EIFE e intenta restablecer la comunicación con cualquier dispositivo señalado como fuera de servicio en la sesión actual del navegador.
Es posible realizar una comprobación de comunicación manual haciendo clic en .
Los usuarios con funciones de instalador o ingeniero pueden cambiar la configuración de la página Diagnóstico.
Cómo navegar hasta la página Estado
Para ver la página , haga clic en .
Parámetros de Estado
|
Datos |
Descripción |
|---|---|
|
|
Nombre del dispositivo conectado a la interfaz EIFE. |
|
|
Tipo del dispositivo conectado a la interfaz EIFE. |
|
|
Muestra el tipo de conexión: Tipo 1: ULP |
|
|
Estado de la comunicación:
|