DOCA0106ES-14

Servicio Syslog

Descripción

La página SERVICIO SYSLOG le permite configurar los ajustes del servidor Syslog para los registros de seguridad generados por la interfaz EIFE.

La interfaz EIFE registra 2048 eventos de seguridad antes de que los eventos más antiguos se sobrescriban con los más recientes.

Asegúrese de que los registros de seguridad se exportan regularmente desde la interfaz EIFE mediante:

  • Exportación manual de registros en formato CSV.

  • Exportación automática de los registros de seguridad mediante el parámetro Intervalo de exportación.

NOTA: El servicio Syslog también se puede configurar mediante el software CAE. Para obtener más información, consulte la Guía de EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert en Documentos relacionados.

Cómo navegar hasta la página Servicio Syslog

Para ver la página SERVICIO SYSLOG , haga clic en SEGURIDAD > SERVICIO SYSLOG.

Parámetros del servicio Syslog

Parámetro

Descripción

Valor

Servicio de registro Syslog

Permite activar/desactivar el servicio Syslog.

Ajuste predeterminado: Desactivado

Dirección del servidor SysLog

Permite especificar el nombre del servidor o la dirección IP del servidor Syslog.

–

Modalidad de conexión

Permite seleccionar el tipo de conexión.

Ajuste predeterminado: TCP

Puerto del servidor SysLog

Permite especificar el número de puerto del servidor Syslog.

Intervalo de ajuste: 1 – 65534

Ajuste predeterminado: 801

Intervalo de exportación

Permite especificar el intervalo para la exportación del archivo de registro Syslog.

Rango de ajuste: de 10 a 3600 s

Ajuste predeterminado: 300 s

Exportar a CSV

Haga clic en Exportar a CSV para exportar los archivos del registro de seguridad en formato CSV. El contenido de los registros de seguridad cumple con el estándar Syslog.

Probar conexión

Haga clic en Probar conexión para verificar la conexión entre el EIFE y el servidor Syslog. Durante la prueba, la interfaz EIFE se conectará con el servidor Syslog y se notificará al usuario si se ha establecido la conexión o no.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.