DOCA0106ES-14

Zona horaria

Descripción

La página ZONA HORARIA permite ajustar la zona horaria de una región determinada.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de zona horaria.

Cómo navegar hasta la página Zona horaria

Para ver la página ZONA HORARIA, haga clic en CONFIGURACIÓN > GENERAL > ZONA HORARIA.

Ajustes de zona horaria

Parámetro

Descripción

Desfase de zona horaria

Permite seleccionar la zona horaria de una región determinada.

Activado

Activa el horario de verano.

Inicio del horario de verano

Permite ajustar la hora de inicio del horario de verano.

Fin del horario de verano

Permite ajustar la hora de finalización del horario de verano.

NOTA: La configuración de Zona horaria solo es aplicable si FECHA Y HORA se encuentra en el modo Sincronización de red a través de NTP.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.