DOCA0106ES-14

Administración de usuarios

Descripción

A la página GESTIÓN DE USUARIOS solo pueden acceder los usuarios con la función de Administrador de seguridad (SECADM).

Los usuarios con función de Administrador de seguridad podrán realizar las siguientes funciones:

  • Crear, editar y eliminar cuentas de usuario.

  • Asignar una función y una contraseña a los usuarios.

NOTA: Las cuentas de usuario también se pueden gestionar mediante el Software EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert.

Cómo navegar hasta la página Gestión de usuarios

Para ver la página GESTIÓN DE USUARIOS, haga clic en SEGURIDAD > GESTIÓN DE USUARIOS.

Función de Administrador de seguridad

La cuenta de usuario de Administrador de seguridad se crea de forma predeterminada con todas las funciones. Por lo tanto, la interfaz EIFE ayuda a garantizar que siempre haya al menos un usuario con la función SECADM en la lista de usuarios.

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar un acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La contraseña predeterminada del Administrador de seguridad es AAAAAAAA.

Parámetros de cuentas de usuario

Parámetro

Descripción

Nombre de usuario

Especifique un nombre para un nuevo usuario.

  • El nombre de usuario se compone de 4 a 16 caracteres.

  • Los nombres de usuario distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden contener caracteres especiales.

Contraseña

Introduzca la contraseña del nuevo usuario Sintaxis de la contraseña. La contraseña introducida deberá confirmarse.

Función

Seleccione una o varias funciones para el nuevo usuario en la lista predefinida de funciones Control de acceso basado en roles.

ID de correo electrónico

Especifique una dirección válida de correo electrónico para el nombre de usuario especificado.

Edición de cuentas de usuario

Una vez creada la cuenta de usuario, podrá hacer clic en el icono para editarla y completarla con los siguientes parámetros.

Parámetro

Descripción

Nombre de usuario

Edite el nombre de usuario.

Función

Cambie la función.

ID de correo electrónico

Edite la dirección de correo electrónico del usuario.

Teléfono

Introduzca el número de teléfono del usuario.

Idioma

Seleccione el idioma del usuario en la lista predefinida de idiomas.

Desbloquear

Desbloquee la cuenta de usuario que se ha bloqueado al introducir 3 contraseñas incorrectas.

Activado

Habilite esta opción para activar la cuenta de usuario.

Información de la cuenta de usuario

Una vez creada la cuenta de usuario, haga clic en el icono para ver los siguientes parámetros.

Parámetro

Descripción

Nombre de usuario

Muestra el nombre del usuario.

ID de correo electrónico

Muestra la dirección de correo electrónico del usuario.

Idioma

Muestra el idioma seleccionado del usuario.

Teléfono

Muestra el número de teléfono del usuario.

Estado del usuario

Muestra el estado del usuario.

Hora de caducidad de la contraseña

Muestra la hora de caducidad de la contraseña del usuario.

Bloqueada hasta

Muestra el estado de bloqueo de la cuenta de usuario.

Sintaxis de la contraseña

La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres. Distingue mayúsculas y minúsculas y los caracteres permitidos son:

  • Dígitos del 0 al 9

  • Letras de la a a la z

  • Letras de la A a la Z

  • Caracteres especiales como *, /, \, etc.

Para que pueda aceptarla la interfaz EIFE, la contraseña deberá incluir una letra minúscula, una mayúscula, un dígito y un carácter que no sea alfanumérico.

NOTA: La contraseña con once estrellas (***********) no está permitida. Al editar una contraseña de usuario, no podrá utilizarse ninguna de las tres contraseñas anteriores del mismo usuario.

Personalización de la contraseña

Una vez creadas las credenciales por un usuario con función de Administrador de seguridad, este las compartirá con el nuevo usuario.

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Se solicitará al nuevo usuario que cambie su contraseña la primera vez que se conecte. La contraseña podrá cambiarla en cualquier momento el usuario en la ventana Mi perfil.

Restablecimiento de la contraseña

El usuario con función de Administrador de seguridad podrá restablecer la contraseña de otro usuario haciendo clic en el botón Reset de la página web. La nueva contraseña se genera de forma automática y se muestra en un mensaje emergente. Una vez generada, el administrador de seguridad compartirá la nueva contraseña con el usuario. El usuario deberá personalizar su nueva contraseña la primera vez que se conecte.

Para obtener más información sobre cómo restablecer la contraseña del Administrador de seguridad, consulte Botón Reset.

En el caso de que se pierdan u olviden todas las contraseñas de usuarios con funciones de Administrador de seguridad, póngase en contacto con su Centro local de asistencia al cliente de Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.