990-5913E-017

Collegare i cavi di segnale a Easy UPS 3-Phase Modular

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione per garantire un isolamento sufficiente.
NOTA: Utilizzare cavi di segnale con doppio isolamento. I cavi di segnale devono presentare una tensione nominale minima di 600 V.
  1. Installare i sensori di temperatura delle batterie (non forniti).
    NOTA: I sensori di temperatura (SP3OPT006) sono disponibili come kit opzionale.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Far passare i cavi del sensore di temperatura delle batterie attraverso la parte inferiore dell'armadio delle batterie classiche fino all'UPS e collegarli come mostrato.
    NOTA: I cavi del sensore di temperatura delle batterie sono considerati Class 2 e SELV. I circuiti Class 2 e SELV devono essere dotati di isolamento doppio dal circuito primario.
  3. Rimuovere il coperchio dall'interruttore delle batterie.
  4. Collegamento dei cavi di segnale all'interruttore delle batterie:
    1. Collegare i cavi di segnale al contatto ausiliario.
    2. Collegare i cavi di segnale alla bobina di minima tensione per lo sgancio.
    3. Far uscire i cavi di segnale attraverso l'apertura inferiore dell'interruttore delle batterie.
  5. Far passare i cavi di segnale dietro l'interruttore delle batterie e farli uscire dalla parte inferiore dall'armadio delle batterie classiche.

    Vista posteriore dell'interruttore delle batterie

  6. Reinstallare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
  7. Collegare i cavi di segnale nell'UPS come illustrato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.