990-91375D-037

将 GVBBB630EL-1CB 的信号线连接至 Galaxy VS UPS

建议的信号线规格 与 UPS 的最大距离
0.5 mm2 50 米
0.75 mm2 100 米
1.0 mm2 200 米
  1. 断开电池断路器。
  2. 松开保护盖板上的螺钉,将保护盖板从电池断路器箱内上提并取出。
  3. 取下电池断路器的盖板。
  4. 将信号线从电池断路器箱底部接入。
  5. 连接信号线:
    1. 将信号线连接至辅助开关。
    2. 将信号线连接至欠压脱扣线圈。
    3. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。
  6. 重新装回电池断路器的盖板。
  7. 将信号线与电源线分开敷设。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.