990-91375D-037

安装步骤

危险
小心触电、爆炸或电弧
电池断路器箱要尽量靠近电池组,以便缩短无保护电池线缆的长度。电池组与 UPS 之间的距离不得超过 200 米。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 本手册未介绍如何安装电池温度传感器(详见 UPS 安装手册)。
  1. 在墙上安装电池断路器箱。
  2. 电池断路器箱的线缆连接准备。
  3. 连接信号线。执行以下操作之一:
  4. 连接电源线。
  5. 在产品上添加翻译的安全标签。
  6. 最终安装步骤。
有关安装完成后如何移动或拆除电池断路器箱,请参阅拆除电池断路器箱或将其移至新位置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.