990-91375D-037

电池断路器箱的线缆连接准备

危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔(用于布线或护套),请勿在 UPS 系统附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 拆下密封盖板:
    • 对于 GVBBB630EL-1CB:拆下底部密封盖板。
    • 对于 GVBBB630EL-2CB:拆下顶部和底部密封盖板或只拆下底部密封盖板。
    • 对于 GVBBB630EL-3CB:拆下顶部和底部的密封盖板。

    GVBBB630EL-1CB

     

    GVBBB630EL-2CB 和 GVBBB630EL-3CB

    GVBBB630EL-2CB 和 GVBBB630EL-3CB

  2. 在密封盖板上钻孔或打孔以穿入电源线 (A) 和信号线 (B) 或护套,安装护套(如适用)并装回密封盖板。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    妥善处理钻孔的锐边,以免损坏线缆。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

    GVBBB630EL-1CB

     

    GVBBB630EL-2CB 和 GVBBB630EL-3CB

    GVBBB630EL-2CB 和 GVBBB630EL-3CB

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.