990-91375D-022

De stroomkabels aansluiten

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Schakel de voeding van het UPS-systeem volledig uit voordat u de batterijkabels op het batterijschakelaarpaneel aansluit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Voor TT- en TN-systemen moet elke zelfstandige behuizing van het systeem afzonderlijk worden aangesloten op de beschermende aardklem in de verdeelkast die het systeem van stroom voorziet.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING
Gevaar voor vlambogen
Gebruik de meegeleverde M10-bouten en -moeren om de stroomkabels aan te sluiten.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Volg de lockout/tagout-procedure voor de batterijschakelaar.
  2. Leid de PE-kabels van de UPS in het batterijschakelaarpaneel zoals afgebeeld en sluit ze aan.

    GVBBB630EL-1CB met kabelinvoer aan de onderkant

    GVBBB630EL-2CB met kabelinvoer aan de boven- en onderkant

    GVBBB630EL-2CB met kabelinvoer alleen aan de onderkant

    GVBBB630EL-3CB met kabelinvoer aan de boven- en onderkant

  3. Leid de DC-kabels van de UPS in het batterijschakelaarpaneel zoals afgebeeld en sluit ze aan.
    GEVAAR
    Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
    Plaats de bovenste beschermingsplaat weer op de batterijschakelaar(s) voordat u verdergaat met de installatie.
    Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  4. Leid de batterijkabels vanaf de batterijbank door de onderkant van het batterijschakelaarpaneel en sluit ze aan.
    GEVAAR
    gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
    • Plaats de onderste beschermingsplaat weer op de batterijschakelaar(s) voordat u verdergaat met de installatie.
    • Zorg voor de juiste polariteit.
    Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  5. Verbind de kabels met de trekontlasters aan de linker-, boven- en onderkant van het batterijschakelaarpaneel.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.