990-91375D-022

De signaalkabels aansluiten voor VL GVBBB630EL-1CB op de Galaxy VL UPS

OPMERKING: Aanbevolen doorsnede voor de signaalkabel is 0,5 mm2.
  1. Volg de lockout/tagout-procedure voor de batterijschakelaar.
  2. Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.
  3. Verwijder de dekplaat van de batterijschakelaar.
  4. Leid de signaalkabels door de onderkant van het batterijschakelaarpaneel.
  5. De signaalkabels aansluiten:
    1. Sluit de signaalkabels aan op de hulpschakelaar.
    2. Sluit de signaalkabels aan op de onderspanningsspoel.
    3. Bevestig de signaalkabels met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasting.
  6. Plaats de dekplaat terug op de batterijschakelaar.
  7. Leid de signaalkabels afzonderlijk van de voedingskabels.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.