990-91375D-006

Conexión de los cables de alimentación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del sistema SAI antes de conectar los cables de batería a la caja de disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Para sistemas TT y TN, cada armario independiente en el sistema debe estar conectado individualmente al terminal de conexión a tierra en la placa de distribución que alimenta al sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Peligro de descarga de arco eléctrico
Utilice las tuercas y los pernos M10 suministrados para conectar los cables de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Bloquee y etiquete el disyuntor de batería.
  2. Guíe los cables de PE del SAI por la caja de disyuntor de batería como se muestra y conéctelos.

    GVBBB630EL-1CB Entrada de cables por la parte inferior

    GVBBB630EL-2CB Entrada de cables por la parte superior e inferior

    GVBBB630EL-2CB Entrada de cables solo por la parte inferior

    GVBBB630EL-3CB Entrada de cables por la parte superior e inferior

  3. Guíe los cables DC del SAI por la caja de disyuntor de batería como se muestra y conéctelos.
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Vuelva a colocar la cubierta de protección superior en los disyuntores de batería antes de continuar con la instalación.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  4. Guíe los cables de batería del banco de baterías por la parte inferior de la caja de disyuntor de batería y conéctelos.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    • Vuelva a colocar la cubierta de protección inferior en los disyuntores de batería antes de continuar con la instalación.
    • Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  5. Coloque el cableado en los aliviadores de tensión de cable para cableado de la parte izquierda, la parte superior y la parte inferior de la caja de disyuntor de batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.