990-91375D-006

Desmantelamiento o traslado de la caja de disyuntor de batería a una nueva ubicación

  1. Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
  2. Bloquee y etiquete todos los disyuntores de la aparamenta eléctrica en la posición OFF (abierto).
  3. Bloquee y etiquete todos los disyuntores de batería de la aparamenta eléctrica/solución de baterías en la posición OFF (abierta).
  4. Para soluciones de baterías sin disyuntor de batería individual aguas arriba de esta caja de disyuntor de batería, desconecte los cables de batería de la solución de baterías.
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Desconecte los cables de batería de la solución de baterías.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  5. Abra la puerta frontal de la caja de disyuntor de batería.
  6. Bloquee y etiquete el disyuntor de batería en la posición OFF (abierto).

    Vista frontal de la caja de disyuntor de batería

  7. Afloje los tres tornillos y abra el panel frontal de protección.
  8. Afloje los tornillos de las cubiertas de protección y levántelas para retirarlas de la caja de disyuntor de batería.
  9. Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora DC antes de continuar.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora DC antes de continuar.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    Vista frontal del GVBBB630EL-1CB

    Vista frontal del GVBBB630EL-2CB

     

    Vista frontal del GVBBB630EL-3CB

  10. Desconecte y retire todos los cables de alimentación de la caja de disyuntor de batería. Consulte Conexión de los cables de alimentación para obtener más información.
  11. Desconecte y retire todos los cables de señal de la caja de disyuntor de batería. Consulte los capítulos siguientes para obtener más información.
  12. Vuelva a colocar las cubiertas internas.
  13. Retire los cuatro tornillos M10 de la pared y la caja de disyuntor de batería de la pared.
    ATENCIÓN
    Carga muy pesada
    La caja de disyuntor de batería es pesada. GVBBB630EL-1CB pesa 35 kg, GVBBB630EL-2CB pesa 66 kg y GVBBB630EL-3CB pesa 76 kg. Utilice las herramientas adecuadas para levantar con seguridad la caja de disyuntor de batería.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  14. Cierre el panel frontal de protección y fíjelo con los tres tornillos.
  15. Cierre y bloquee la puerta frontal de la caja de disyuntor de batería.
  16. Para el transporte:
    ADVERTENCIA
    PELIGRO DE VUELCO
    Para transportar la caja de disyuntor de batería:
    • el personal encargado del transporte debe tener las habilidades necesarias y haber recibido la formación adecuada;
    • utilice las herramientas pertinentes para levantar y transportar el producto de forma segura;
    • proteja el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Requisitos de transporte:

    • Monte la caja de disyuntor de batería en posición horizontal en el centro de un palé adecuado que tenga las dimensiones mínimas siguientes: 840 mm x 1220 mm. El palé debe tener capacidad para soportar el peso de la caja de disyuntor de batería. GVBBB630EL-1CB pesa 35 kg, GVBBB630EL-2CB pesa 66 kg y GVBBB630EL-3CB pesa 76 kg.

    • Monte la caja de disyuntor de batería en el palé con medios de fijación adecuados que puedan soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.

    • Es posible reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales, si no presentan daños.

    ADVERTENCIA
    Comportamiento imprevisto del equipo
    No levante directamente la caja de disyuntor de batería con una carretilla elevadora/transpaleta, ya que podría doblar o dañar la caja de disyuntor de batería.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  17. Siga uno de estos procedimientos:
    • Desmantele la caja de disyuntor de batería O
    • Traslade la caja de disyuntor de batería a una nueva ubicación para su instalación.
  18. Solo para instalar la caja de disyuntor de batería en una ubicación nueva: Siga el manual de instalación para instalar la caja de disyuntor de batería en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación para obtener información general de la instalación. La reinstalación y la puesta en marcha solo las deben efectuar personal cualificado.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.