990-91375D-006

Montaje de la caja del disyuntor de batería en la pared

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones o daños en el equipo
  • Coloque la caja del disyuntor de batería en una pared o un bastidor suficientemente sólidos y capaces de soportar el peso de la unidad.
  • Utilice las herramientas adecuadas (no suministradas) para montar la caja del disyuntor de batería en la pared.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Se suministran cuatro tuercas torx M10 x 30 para colocar la caja del disyuntor de batería en un bastidor.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB y GVBBB630EL-3CB

  1. Mida y marque en la pared las ubicaciones de los cuatro orificios de montaje.
  2. Taladre los orificios en cada una de las cuatro ubicaciones marcadas.
  3. Afloje los tres tornillos y abra la puerta interior.
  4. Coloque la caja del disyuntor de batería en la pared.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.