990-91375D-012

Raccordement des câbles d'alimentation

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète du système d'ASI avant de raccorder les câbles de batterie au coffret disjoncteur batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Pour les systèmes TT et TN : chaque armoire autonome du système doit être raccordée individuellement à la borne de protection de mise à la terre du tableau de répartition alimentant le système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
Risque d'arc électrique
Utilisez les vis et écrous M10 fournis pour raccorder les câbles d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
  2. Acheminez les câbles PE de l'ASI jusqu'au coffret disjoncteur batterie comme indiqué et raccordez-les.

    GVBBB630EL-1CB Entrée des câbles par le bas

    GVBBB630EL-2CB Entrée des câbles par le haut et par le bas

    GVBBB630EL-2CB Entrée des câbles par le bas uniquement

    GVBBB630EL-3CB Entrée des câbles par le haut et par le bas

  3. Acheminez les câbles DC de l'ASI jusqu'au coffret disjoncteur batterie comme indiqué et raccordez-les.
    DANGER
    Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Réinstallez le panneau supérieur de protection sur le(s) disjoncteur(s) batterie avant de poursuivre l'installation.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  4. Acheminez les câbles de batterie depuis les blocs de batterie par le bas du coffret disjoncteur batterie et raccordez-les.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    • Réinstallez le panneau inférieur de protection sur le(s) disjoncteur(s) batterie avant de poursuivre l'installation.
    • Assurez-vous que la polarité est respectée.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  5. Faites passer les câbles dans les passages de câbles sur le côté gauche, le haut et le bas du coffret disjoncteur batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.