990-91375D-017

Procedura di installazione

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Posizionare la scatola interruttori delle batterie il più vicino possibile al parco batterie per limitare la lunghezza dei cavi delle batterie non protetti. La distanza tra il parco batterie e l'UPS non deve superare i 200 metri. Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: L'installazione del sensore di temperatura della batteria non è descritta in questo manuale; per i dettagli, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
  1. Installazione a parete della scatola interruttori delle batterie.
  2. Preparazione della scatola interruttori delle batterie per i cavi.
  3. Collegare i cavi di segnale. Eseguire una delle seguenti procedure:
  4. Collegamento dei cavi di alimentazione.
  5. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  6. Ultimi passaggi dell'installazione.
Per spostare o smantellare la scatola interruttori delle batterie una volta completata l'installazione, consultare Smantellamento o spostamento della scatola interruttori delle batterie in una nuova posizione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.