990-91375D-018

設置手順

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーブレーカーボックスを可能な限りバッテリーバンクの近くに配置して、保護されていないバッテリーケーブルの長さを制限します。バッテリーバンクとUPS間の距離は200 m以内でなければなりません。これ以上離れた距離に設置する場合は、Schneider Electricまでお問い合わせください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: バッテリー温度センサーの設置についての説明は、このマニュアルにはありません。詳しくは、UPS設置マニュアルを参照してください。
  1. バッテリーブレーカーボックスの壁面取り付け
  2. ケーブル用のバッテリーブレーカーボックスの準備
  3. 信号ケーブルを接続します。次のいずれかの手順を実行します。
  4. 電源ケーブルの接続
  5. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  6. 最終的な設置手順
設置済みのバッテリーブレーカーボックスの移動と撤去については、バッテリーブレーカーボックスの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.