990-91375D-023

Kople signalkablene for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VS UPS

Anbefalt signalkabelstørrelse Maksimal avstand til UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren.
  2. Løsne skruene på beskyttelsesdekslene og løft dekslene opp og ut av batteribryterskapet.
  3. Fjern dekselet på batteribryteren.
  4. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av batteribryterskapet.
  5. Kople til signalkabler:
    1. Kople signalkablene til meldekontakten.
    2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.
    3. Fest signalkablene til kabelavlasterne med de medfølgende kabelstripsene.
  6. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
  7. Før signalkablene separat fra strømkablene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.