990-91375D-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB ไปยัง Galaxy VXL UPS

หมายเหตูู: ขนาดสายสัญญาณที่แนะนำคือ 0.5 ตร.มม.
  1. ล็อกและติดป้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  2. คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก
  4. เดินสายสัญญาณผ่านด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  5. เชื่อมต่อสายสัญญาณ:
    1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX (1,4)
    2. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรอันเดอร์โวลต์ (D1, D2)
    3. รัดสายเคเบิลสัญญาณด้วยที่รัดสาย (ที่ให้มา) เข้ากับรางล็อกสาย

    สวิตช์ AUX และการเชื่อมต่อขดลวดตัดวงจรอันเดอร์โวลต์สำหรับการกำหนดค่าด้วยตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1-4 ก้อน

    การเชื่อมต่อสวิตช์ AUXสำหรับการกำหนดค่าด้วยตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 5-8 ก้อน

    การเชื่อมต่อขดลวดตัดวงจรอันเดอร์โวลต์สำหรับการกำหนดค่าด้วยตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 5-8 ก้อน

  6. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  7. เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.