990-91375D-034

GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Easy UPS 3M Advanced’e Bağlayın

NOT: Önerilen sinyal kablosu boyutu 0,5 mm2'dir.
  1. Akü kesicisini kilitleyin/etiketleyin.
  2. Koruma kapağının vidalarını gevşetin ve koruma kapakları kaldırarak akü kesicisi panosundan çıkarın.
  3. Akü kesicisindeki kapağı çıkarın.
  4. Sinyal kablolarını akü kesicisi panosunun altından çekin.
  5. Sinyal kablolarını bağlayın:
    1. Sinyal kablolarını AUX switchine bağlayın.
    2. Sinyal kablolarını düşük gerilim trip bobini bağlayın.
    3. Sinyal kablolarını kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gelir) kablo klipslerine bağlayın.
  6. Akü kesicisindeki kapağı tekrar takın.
  7. Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.