990-91375D-034

GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VL UPS'e bağlayın

NOT: Önerilen sinyal kablosu boyutu 0,5 mm2'dir.
  1. Akü kesicisini kilitleyin/etiketleyin.
  2. Koruma kapağının vidalarını gevşetin ve koruma kapaklarını kaldırarak akü kesicisi panosundan çıkarın.
  3. Akü kesicisi üzerindeki kapağı çıkarın.
  4. Sinyal kablolarını akü kesicisi panosunun altından geçirin.
  5. Sinyal kablolarını bağlayın:
    1. Sinyal kablolarını AUX anahtarına bağlayın.
    2. Sinyal kablolarını düşük voltajlı trip bobinine bağlayın.
    3. Sinyal kablolarını kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gelir) kablo klipslerine bağlayın.
  6. Akü kesicisi üzerindeki kapağı tekrar takın.
  7. Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak geçirin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.