990-91377J-037

电池

共用电池

对于并机 UPS 系统,支持共用电池配置(VRLA/锂电池)。

放电终止电压

每组电压介于 1.6 ~ 1.75 之间(视放电比率而定)。

标准 VRLA 电压等级

注: 具体配置可能随上述通用限定条件不同。

电池运行时间

有关电池运行时间,请访问 www.se.com。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.