990-91377J-037

重要安全说明 - 请妥善保管

安装、操作、维修或维护设备前,请先仔细阅读这些说明,查看并熟悉相关设备。以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上,旨在对潜在危险发出警告或对澄清或简化操作的信息引起关注。

在“危险”或“警告”安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险,若不遵守可能会导致人身伤害。

此为安全警报符号,用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵守带有此符号的所有安全消息,以免造成人身伤亡事故。

危险
危险表示危险状况,如不避免,将导致人员死亡或严重伤害。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
警告表示危险状况,如不避免,可能会导致人员死亡或严重伤害。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
小心
小心表示危险状况,如不避免,可能会导致轻度或中度人身伤害。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
注意用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请注意:

电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护。对于不按照本手册操作引起的任何后果,施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。

根据 IEC 62040-1:“不间断电源系统 (UPS) -- 第 1 部分:安全要求”,此设备(包括电池)必须由熟练人员检查、安装和维护。

熟练人员是指具有相关教育和经验、能够识别风险并避免设备潜在危害的人员(请参阅 IEC 62040-1 第 3.102 节)。

电磁兼容性

注意
存在电磁干扰的风险
该产品为 C2 类别的 UPS 产品。在居住环境中,此产品可能会造成无线电波干扰,在这种情况下,可能需要用户采取额外的措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

安全注意事项

危险
小心触电、爆炸或电弧
本文档中的所有安全说明必须认真阅读、深入理解并严格遵守。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请先阅读安装手册中的所有说明,再安装或使用 UPS 系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请先完成安装室的施工工程并打扫清理后,再安装 UPS 系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 安装本产品时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。应特别注意内外部保护(上游断开装置、电池断开装置、线缆等)和环境要求。对于因未遵守上述要求所造成的后果,施耐德电气概不承担任何责任。
  • UPS 系统连接电源线缆后,请勿启动该系统。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
UPS 系统的安装必须符合地方和国家法规。安装 UPS 时应严格遵守:
  • IEC 60364(包括 60364-4-41- 防触电保护、60364-4-42 - 防热效应保护以及 60364-4-43 - 防过电流保护),
  • NEC NFPA 70,
  • 加拿大电气标准(第一部分,C22.1)
取决于适用当地的标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • UPS 系统应安装在温度受控、无导电杂物且通风干燥的室内环境中。
  • UPS 系统应安装在阻燃、水平且能承受系统重量的坚固表面上(例如混凝土)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
UPS 不适用于、因而也不得安装用于以下异常操作环境:
  • 危害性烟气
  • 爆炸性粉尘或气体混合物、腐蚀性气体、其他来源的传导性或辐射性热量
  • 湿气、磨屑、蒸汽或极度潮湿的环境。
  • 容易滋生霉菌、昆虫、寄生虫的场所
  • 含盐空气或受污染的制冷剂
  • 根据 IEC 60664-1 规定,污染等级高于 2 的场所
  • 受到异常振动、冲击或倾斜的场所
  • 受阳光直射、热源或强电磁场干扰的场所
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔(用于布线或导线管接入),请勿在 UPS 附近钻孔/打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿对本产品进行机械改造(包括拆除机柜组件或钻孔/切割),安装手册另有说明的除外。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
当心烫伤
在 50℃ 室温下,如果前门过滤网堵塞,机柜外盖板温度可能会超过 65℃。请按照 UPS 操作手册说明定期更换过滤网。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
小心过热
遵守 UPS 系统周围的空间要求,并且勿在 UPS 运行时覆盖产品的通风口。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
小心设备损坏
请勿将 UPS 输出连接到再生负载系统,包括光伏系统和速度传动装置。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.