990-91377J-017

Batterie

Batteria comune

Per i sistemi UPS in parallelo, è supportata la configurazione semplificata della batteria comune (VRLA/ioni di litio).

Tensione a batteria completamente scarica

La tensione va da 1,6 a 1,75 per cella a seconda del rapporto di scarica.

Livelli di tensione VRLA standard

NOTA: Configurazioni specifiche possono differire dal vincolo generale mostrato sopra.

Autonomia delle batterie

Visitare www.se.com per maggiori informazioni sull’autonomia delle batterie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.