990-91377J-017

Comunicazione e gestione

Local Area Network 1 Gbps – 1 porta per impostazione predefinita
Modbus Modbus (SCADA)
Relè d'uscita 4 x SELV configurabili
Contatti di ingresso 4 x SELV configurabili
Pannello di controllo standard Display touchscreen da 7 pollici
Allarme acustico
Spegnimento di emergenza (EPO) Opzioni:
  • Normalmente aperto (NO)

  • Normalmente chiuso (NC)

  • SELV 24 V CC esterno

Quadro elettrico esterno UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronizzazione esterna
Monitoraggio delle batterie Disponibile per soluzioni per batterie esterne

EPO

Configurazioni EPO (connettore J6600, 1-9)

L'ingresso EPO supporta 24 VCC.

NOTA: L'impostazione predefinita per l'attivazione EPO è quella di spegnere l'inverter.

Se si desidera invece che l'attivazione EPO trasferisca l'UPS in funzionamento in bypass statico forzato, contattare Schneider Electric.

Contatti d'ingresso e relè d'uscita configurabili

Contatti di ingresso

Sono disponibili quattro contatti di ingresso che possono essere configurati per indicare un determinato evento tramite il display.

I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA. Tutti i circuiti connessi devono avere lo stesso 0 V di riferimento.

Nome Descrizione Posizione
IN _1 (contatto di ingr 1) Contatto di ingresso configurabile Connettore J6616, 1-2
IN _2 (contatto di ingr 2) Connettore J6616, 3-4
IN _3 (contatto di ingr 3) Connettore J6616, 5-6
IN _4 (contatto di ingr 4) Connettore J6616, 7-8

Relè d'uscita

Sono disponibili quattro relè di uscita che possono essere configurati per attivarsi in corrispondenza di uno o più eventi tramite il display.

I relè di uscita supportano 24 VCA/VCC a 1 A. Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 1 A.

Nome Descrizione Posizione
OUT _1 (relè di uscita 1) Relè di uscita configurabile Connettore J6617, 1-3
OUT _2 (relè di uscita 2) Connettore J6617, 4-6
OUT _3 (relè di uscita 3) Connettore J6617, 7-9
OUT _4 (relè di uscita 4) Connettore J6617, 10-12

Quando la Modalità controllo alimentazione è abilitata, il relè di uscita è attivo e si disattiverà quando si verificano gli eventi assegnati al relè di uscita (normalmente attivo).

La Modalità controllo alimentazione deve essere abilitata individualmente per ciascun relè di uscita e consente di rilevare se il relè di uscita non è funzionante:

  • Se l'alimentazione ai relè di uscita viene persa, gli eventi associati a tutti i relè di uscita saranno indicati come presenti.

  • Se un singolo relè di uscita non è funzionante, gli eventi associati ad esso saranno indicati come presenti.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.