990-91378D-019

하단 케이블 인입구 시스템의 전원 케이블 연결

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 케이블을 배터리 차단기에 연결하기 전에 UPS 시스템 전원을 완전히 차단하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 차단기 잠금/태그아웃이 OFF(꺼짐) 위치에 있는지 확인합니다.

    비어 있는 배터리 캐비넷의 전면 모습

  2. PE 케이블을 연결합니다.
  3. UPS로부터 DC 케이블(DC+, DC-)을 연결합니다.
  4. 배터리 차단기의 왼쪽에 있는 단자를 덮는 보호 커버를 설치합니다.

    비어 있는 배터리 캐비넷의 전면 모습

  5. 비어 있는 배터리 캐비넷과 함께 제공된 설치 설명서에 따라 배터리를 설치합니다.
  6. 배터리 케이블(Batt+, Batt-)을 비어 있는 배터리 캐비넷 1의 배터리에서 배터리 차단기로 연결합니다.

    비어 있는 배터리 캐비넷의 전면 모습

  7. 2개의 비어 있는 배터리 캐비넷 포함 설치에만 해당: 접지 케이블을 빈 배터리 캐비넷 1에서 빈 배터리 캐비넷 2로 연결합니다.

    비어 있는 배터리 캐비넷 1 및 2의 전면 모습

  8. 2개의 비어 있는 배터리 캐비넷 포함 설치에만 해당: 배터리 케이블(Batt+, Batt-)을 비어 있는 배터리 캐비넷 2의 배터리에서 배터리 차단기로 연결합니다.
  9. 배터리 차단기의 오른쪽에 있는 단자를 덮는 보호 커버를 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.