990-91378D-023

Kople strømkablene til system med nedre kabelinnføring

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Kople UPS systemet fra strømmen før du kopler batterikablene til batteribryteren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Lås/merk bryteren i AV-posisjonen.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  2. Kople til PE-kabelen.
  3. Kople likestrømskablene (DC +, DC-) fra UPS.
  4. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på venstre side av batteribryteren.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  5. Installer batteriene som beskrevet i installasjonshåndboken som følger med det tomme batterikabinettet.
  6. Kople batterikablene (Batt+, Batt–) fra batteriene i det tomme batterikabinettet 1 til batteribryteren.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  7. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople jordkabelen fra tomt batterikabinett 1 til tomt batterikabinett 2.

    Tomt batterikabinett 1 og 2 vist forfra

  8. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople batterikablene (Batt +, Batt-) fra batteriene i det tomme batteriskapet 2 til batteribryteren.
  9. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på høyre side av batteribryteren.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.