990-91379H-037

重要安全说明 - 请妥善保管

安装、操作、维修或维护设备前,请先仔细阅读这些说明,查看并熟悉相关设备。以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上,旨在对潜在危险发出警告或对澄清或简化操作的信息引起关注。

在“危险”或“警告”安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险,若不遵守可能会导致人身伤害。

此为安全警报符号,用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵守带有此符号的所有安全消息,以免造成人身伤亡事故。

危险
危险表示危险状况,如不避免,将导致人员死亡或严重伤害。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
警告表示危险状况,如不避免,可能会导致人员死亡或严重伤害。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
小心
小心表示危险状况,如不避免,可能会导致轻度或中度人身伤害。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
注意用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请注意:

电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护。对于不按照本手册操作引起的任何后果,施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。

根据 IEC 62040-1:“不间断电源系统 (UPS) -- 第 1 部分:安全要求”,此设备(包括电池)必须由熟练人员检查、安装和维护。

熟练人员是指具有相关教育和经验、能够识别风险并避免设备潜在危害的人员(请参阅 IEC 62040-1 第 3.102 节)。

FCC 声明

注: 此设备经测试证明符合 FCC 法规第 15 部分中关于 A 类数字设备的限制规定。这些限制旨在为商业环境中运行的设备提供合理的保护,使之免受有害干扰。此设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照《使用手册》中的说明进行安装和使用,可能会对无线电通信产生有害干扰。在居民区操作本设备很有可能导致有害干扰,在此情况下,用户需要自行承担纠正干扰所需的费用。

任何未经合规部门明确批准的更改或改装可能让用户丧失设备使用权利。

电磁兼容性

注意
存在电磁干扰的风险
该产品为 C2 类别的 UPS 产品。在居住环境中,此产品可能会造成无线电波干扰,在这种情况下,可能需要用户采取额外的措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

安全注意事项

危险
小心触电、爆炸或电弧
本文档中的所有安全说明必须认真阅读、深入理解并严格遵守。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
UPS 系统连接电源线缆后,请勿启动该系统。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
当心烫伤
在 50℃ (122 °F) 室温下,如果前门过滤网堵塞,机柜外盖板温度可能会超过 65℃ (149 °F)。请按照 UPS 操作手册说明定期更换过滤网。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

“能源之星”认证


选定型号经过“能源之星”(ENERGY STAR®) 认证。
有关特定型号的更多信息,请访问 ww.se.com。

网络安全和物理安全建议

将产品安装在安全位置

设备管理人应确保设备安全,禁止未经授权访问设备。

  • 仅限维护人员访问设备。

  • 限制区域应明确设立“闲人免进”标志。

  • 限制区域应上锁以确保安全。

  • 进出限制区域应保留物理或电子审计追踪记录。

确保产品用户界面和通信端口安全

将产品安装在可使用挂锁或其他物理方法上锁的机架或机柜中,防止未经授权访问产品用户界面和物理通信端口。

风险描述

拥有物理访问权限的攻击者无需授权即可访问产品或设备。

建议

必须采取物理安全措施,严格管控人员进出存放产品的限制区域和相关设施。设备应上锁或有其他实体保护措施,以防未经授权的人员访问或移走设备。仅限相关人员出于其工作需要进出存放产品的区域。

限制区域应明确设立“闲人免进”标志。存放产品的设施应尽量不透露其用途,且不得有任何明显标志表明相关功能的存在。

物理安全设备(例如门禁读卡器、门锁和柜锁)应在使用前及定期(例如每年)进行功能检测。设备管理人应保留物理或电子审计追踪记录,记录所有人员进出限制区域的情况,以便进行安全事件调查。应定期审查具有控制设备访问权限的人员名单,及时撤销审查中发现的不当访问权限。

固件更新

施耐德电气强烈建议您查看与所用施耐德电气产品相关的安全公告。

有关新增和更新安全公告的信息,请访问施耐德电气“安全公告”网页。

网络安全和网络管理卡

注: 施耐德电气在开发和部署网络管理卡的嵌入式组件时严格遵循行业最佳实践,确保设备可以通过网络远程操控。其中包括采用“纵深防御”方法确保联网产品安全。您可以在施耐德电气网站上查看不同网络管理卡的《安全手册》,其中介绍了设备可用的安全功能和选项。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.