990-91379H-004

Oversigt over brugergrænseflade

Display

Oversigt over startskærmen

  1. Knap til startskærmen – tryk på denne knap på en hvilken som helst skærm for at vende tilbage til startskærmen.

  2. Knap til hovedmenu – tryk på denne knap på en hvilken som helst skærm for at få adgang til menuerne.

  3. Knap til mimisk diagram – tryk denne knap på en hvilken som helst skærm for at få adgang til det mimiske diagram

  4. Symbol for alarmstatus – tryk denne knap på en hvilken som helst skærm for at få adgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på felterne for udgang og batteri på startskærmen for at gå direkte til sider med detaljerede oplysninger.

Mimisk diagram

Det mimiske diagram vil tilpasse sig til systemkonfigurationen – de viste mimiske diagrammer er kun eksempler.

Eksempel på et enkelt UPS-system – to forsyningskilder

Den grønne strømledning (grå på illustrationen) i det mimiske diagram viser strømflowet gennem UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, ensretter, batteri, statisk switch osv.) er indrammet i grønt, og inaktive moduler er indrammet i sort. Moduler indrammet i rødt er ude af drift eller i alarmtilstand.

BEMÆRK: Det mimiske diagram viser kun én batteriafbryder, selvom der er tilsluttet og konfigureret flere til overvågning. Hvis en af eller flere af de overvågede batteriafbrydere er i lukket position, vises BB'en i det mimiske diagram som lukket. Hvis alle overvågede batteriafbrydere er i åben position, vises BB'en i det mimiske diagram som åben.

I mimiske diagrammer til parallelsystemer skal du trykke på den grå UPS for at få vist det mimiske diagram på UPS-niveau.

Eksempel på parallelsystem – To forsyningskilder med individuel UIB og SSIB

Symbol for alarmstatus

Symbolet for alarmstatus (gråt i illustrationen) øverst til højre på displayet ændres afhængigt af UPS-systemets alarmstatus.

Grøn: Der er ingen alarmer til stede i UPS-systemet.
Blå: Der er informativ(e) alarm(er) til stede i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.
Gul: Der er advarselsalarm(er) til stede i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.
Rød: Der er kritisk(e) alarm(er) til stede i UPS-systemet. Tryk på symbolet for alarmstatus for at åbne loggen over aktive alarmer.

Menutræ

Hovedmenu

Nogle menuer indeholder flere undermenuer end beskrevet i denne vejledning. Disse undermenuer er gråtonede og må kun bruges af Schneider Electric for at forhindre uønskede lastpåvirkninger. Andre menupunkter kan også være gråtonede/ikke vist på displayet, hvis de ikke er relevante eller endnu ikke udgivne for dette UPS-system.

Undermenuer til Status

  • Status – se Vis oplysninger om systemstatus.

    • Indgang

    • Udgang

    • Bypass

    • Batteri

    • Temperatur

    • Strømmoduler

    • Spidslastbegrænsning

    • Parallel*

Undermenuer til Kontrol

Undermenuer til Konfiguration

Undermenuer til Vedligeholdelse

Undermenuer til Statistik

  • Statistik

    • Elbesparelser

      • Indstillinger

      • Simulering

Undermenuer til Om

  • Om

    • UPS

    • Display

    • Integreret netværksadministrationskort (NMC)

    • Valgfrit netværksadministrationskort (NMC)

Oversigt over systemniveau-controller (SLC) og styreenhed (UC)

  1. Knapperne ON/OFF for vekselretteren

  2. USB-porte*

  3. Universel I/O*

  4. Modbus-port*

  5. USB-port (mikro-B)*

  6. Netværksport*

  7. Nulstillingsknap*

  8. Statusindikatorer*

  9. Strømforsyning til display

  10. Displayport

  11. Serviceport*

  12. EXT-port

  13. Til fremtidig brug

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.