990-91379H-022

De Modbus configureren

De Modbus kan worden geconfigureerd voor de geïntegreerde en optionele netwerkbeheerkaart (NMC).

  1. Tik op Configuratie > Modbus en selecteer Geïntegreerde NMC om de geïntegreerde netwerkbeheerkaart te configureren, of selecteer Optionele NMC om de optionele netwerkbeheerkaart te configureren (indien aanwezig).
  2. Stel de instellingen op de eerste pagina in voor de gekozen netwerkbeheerkaart:
    OPMERKING: Modbus RTU- en BACnet MS/TP-protocollen kunnen niet beide tegelijk worden ingeschakeld. Als u Modbus op het display wilt configureren, schakelt u BACnet MS/TP-toegang uit via de webinterface of CLI van de netwerkbeheerkaart.
    1. Verwijder het vinkje bij Uitzetten om de Seriële Modbus in te stellen. Wanneer het vinkje is ingeschakeld, kunnen er geen instellingen worden gemaakt en is de functie uitgeschakeld.
    2. Stel de Pariteit in op Geen, Even of Oneven.
    3. Stel het Stopbit in op 1 of 2.
    4. Stel de Baudsnelheid in op 2400, 9600, 19200 of 38400.
    5. Stel de Unieke doel-ID in op een getal tussen 1 en 247.
      OPMERKING: Elk apparaat op de bus moet exact dezelfde instellingen hebben, behalve de Unieke doel-ID van het apparaatadres, dat uniek moet zijn voor elk apparaat. Geen twee apparaten op de bus mogen hetzelfde adres hebben.
    6. Tik op OK om uw instellingen op te slaan en tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
  3. Configureer de instellingen op de tweede pagina:
    1. Verwijder het vinkje bij Uitzetten om de TCP-modbus in te stellen. Wanneer het vinkje is ingeschakeld, kunnen er geen instellingen worden gemaakt en is de functie uitgeschakeld.
    2. Selecteer Poort 502 of Poort [5000 tot 32768].
    3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
  4. Herhaal de stappen om de andere netwerkbeheerkaart in te stellen, indien nodig.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.