990-91379H-022

De batterij-SPoT-modus testen in een systeem met enkele UPS

LET OP
Risico belastingval
De belasting wordt niet ondersteund door de UPS tijdens een test van de Batterij-SPoT-modus. Schakel alle aangesloten belasting uit of zorg voor alternatieve stroomvoorziening voor de belasting voordat u de Batterij-SPoT-modus test.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
  • De batterijen worden ontladen tot het lage DC-waarschuwingsniveau, wat na de test tot een korte autonomietijd van de batterijen leidt tot deze weer volledig zijn opgeladen.
  • Het herhaaldelijk testen of kalibreren van batterijen kan van invloed zijn op de batterijlevensduur.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Het testen van de Batterij-SPoT-modus is alleen in sommige landen/gebieden wettelijk toegestaan. Raadpleeg de lokale/nationale wetgeving. Batterij-SPoT-modus moet door Schneider Electric-services tijdens het opstarten worden ingeschakeld.

Algemene vereisten voor een enkel UPS-systeem (raadpleeg altijd de vereisten die op uw UPS worden vermeld, omdat deze specifiek zijn voor uw systeem):

  • UOB moet open zijn

  • De UPS-bedrijfsmodus moet Gevr. stat. bypass zijn.

  • De batterijschakelaar(s) (BB) moet(en) gesloten zijn.

  • Er mogen geen gedetecteerde bewakingsfouten zijn.

  • SSIB moet gesloten zijn.

  • UIB moet gesloten zijn (indien aanwezig).

  • BF2 moet gesloten zijn (indien aanwezig).

  • De uitgangsspanning en -frequentie moeten binnen vooraf gedefinieerde grenswaarden vallen.

Met deze functie wordt een batterijontladingstest uitgevoerd zonder dat er een weerstand nodig is. Tijdens de batterij-SPoT-modustest wordt de omvormer ingeschakeld terwijl de UPS in aangevraagde statische bypass staat. Tijdens de test voert de UPS een kalibratietest van de batterij-autonomie uit (als aan de vereisten voor de batterij-autonomietest is voldaan, zie Een kalibratietest van de autonomietijd starten) en wordt de geschatte autonomietijd dienovereenkomstig aangepast.

Het uitgangsvermogen kan handmatig van 0 tot 100% belasting worden ingesteld om het zo dicht mogelijk bij de bedrijfsomstandigheden te houden.

De test stopt wanneer de batterijspanning het uitschakelniveau heeft bereikt of wanneer het vooraf gedefinieerde ontladingsniveau is bereikt.

OPMERKING: De Batterij-SPoT-modus moet door Schneider Electric tijdens de serviceconfiguratie worden ingeschakeld voordat deze test beschikbaar is.
  1. Selecteer op het beginscherm van het display Tests > Batterij-SPoT-modus.
  2. Op pagina 1 van het menu voor de Batterij-SPoT-modus controleert u of aan de voorwaarden voor het uitvoeren van een test is voldaan en of de belasting wordt gevoed als de UOB tijdens deze procedure open staat. Tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
  3. Op pagina 2 volgt u de checklist die daar wordt weergegeven. Tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
  4. Op pagina 3 stelt u het ontladingsniveau van de batterij en het uitgangsvermogen in. Tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
  5. Op pagina 4 tikt u op Batterij-SPoT-mod starten om de test te starten.
    OPMERKING: Als u de test handmatig wilt stoppen, tikt u op Batterij-SPoT-modus afbr..
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.