990-91379H-017

Configurazione della soluzione per batterie

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le impostazioni della batteria devono essere configurate solo da personale esperto in batterie, configurazione di batterie e precauzioni necessarie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Toccare Configurazione > Batteria.
  2. Il tipo di soluzione per batterie sarà mostrato come:
    • Standard se si dispone di una soluzione per batterie standard di Schneider Electric, verrà mostrato il riferimento commerciale per la configurazione delle specifiche batterie.
    • Personalizzato se si dispone di una soluzione per batterie personalizzata.
  3. Toccare Impostaz generali e impostare i seguenti parametri:
    NOTA: In ogni pagina, toccare OK per salvare le impostazioni, quindi toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
    Numero di armadi delle batterie connessi all'interruttore delle batterie Mostra il numero di armadi delle batterie connessi al dispositivo di disconnessione delle batterie. Configurabile solo da Schneider Electric Service.
    Avviso autonomia bassa (sec) Impostare la soglia di autonomia residua in secondi per l'attivazione dell'avviso di autonomia ridotta.
    Capacità di carica (%) Impostare la capacità di carica massima, espressa in percentuale rispetto alla potenza nominale dell'UPS.
    Monitoraggio della temperatura Mostra se il monitoraggio della temperatura è abilitato. Configurabile solo da Schneider Electric Service.
    Sensore di temperatura 1/Sensore di temperatura 2 Indica la presenza di sensori di temperatura. Configurabile solo da Schneider Electric Service.
    Soglia minima Impostare la temperature della batteria minima accettabile in gradi Celsius o Fahrenheit. Temperature inferiori a questa soglia attivano un allarme.
    Soglia massima Impostare la temperatura della batteria massima accettabile in gradi Celsius o Fahrenheit. Temperature superiori a questa soglia attivano un allarme.
    Modalità carica rapida batteria automatica Mostra la modalità carica rapida batteria automatica. Questa funzione farà passare automaticamente il caricatore in modalità carica rapida dopo che il sistema è stato in funzionamento a batteria. Configurabile solo da Schneider Electric Service.
    Modalità carica ciclica Mostra la modalità carica ciclica.

    Durante una carica ciclica, il sistema alterna periodi di carica di mantenimento a periodi di riposo. Questa funzione manterrà ininterrottamente lo stato di carica della batteria senza stressare le batterie effettuando un caricamento flottante permanente.

    Configurabile solo da Schneider Electric Service.
    Intervallo di test Impostare la frequenza con cui l'UPS deve eseguire un test della batteria.
    Giorn test Impostare il giorno della settimana in cui deve essere eseguito il test della batteria.
    Ora avvio test Impostare l'ora del giorno in cui deve essere eseguito il test della batteria.
    Mod manuale test automatico batt Impostare il tipo di test della batteria da eseguire: Per capacità o Per tensione/tempo. Per capacità scaricherà le batterie e utilizzerà all'incirca il 10% della capacità totale.
    Per tensione/tempo scaricherà le batterie in un momento o a una tensione specifici.
    Limite tempo (minuti)/Limite tensione (V) Se si è scelto il tipo di test della batteria Per tensione/tempo, impostare il limite di tempo o impostare il limite di tensione.
  4. Solo per soluzione batteria personalizzata: Toccare Impostaz specifiche per visualizzare le seguenti impostazioni:
    NOTA: Queste impostazioni sono configurabili solo da Schneider Electric Service.
    Tipo di batteria Mostra il tipo di batteria configurato.
    Punto di mezzo batt collegato Indica se il punto centrale della batteria è collegato.
    Disatt. monit. temp. Indica se il monitoraggio della temperatura è disabilitato.
    Consenti carica rap Indica se è consentita la carica rapida.

    Il potenziamento della ricarica consente di effettuare una ricarica rapida per ripristinare rapidamente una batteria scarica.

    Consenti scarica profonda batt Indica se è consentita la scarica profonda della batteria. La funzione di scarica profonda consente di scaricare le batterie a un livello di tensione ancora più basso rispetto al valore normalmente raccomandato durante il funzionamento a batteria. Si noti che in questo modo si potrebbero danneggiare le batterie.
    Attiva disconnessione automatica batt Indica se la disconnessione automatica della batteria è abilitata. Quando l'uscita dell'UPS è disattivata e non è possibile caricare le batterie, questa funzione fa scattare i dispositivi di disconnessione della batteria per evitare una scarica profonda della batteria dopo un periodo di:
    • Due settimane.

    • 10 minuti con la tensione delle celle batteria sotto il livello di spegnimento della batteria bassa.

    Capacità per blocco batteria (Ah) Indica la capacità della batteria per blocco batteria in ampere-ora per il parco batterie collegato a ogni dispositivo di disconnessione della batteria.
    Numero stringhe batteria parallele Indica il numero di stringhe di batterie collegate in parallelo per il parco batterie collegato a ogni dispositivo di disconnessione della batteria.
    Numero di batterie per stringa Indica il numero di blocchi batteria per stringa di batterie.
    Numero di celle batteria per blocco Indica il numero di celle batteria per blocco batteria.
    Tensione CC per cella batteria (V) Indica la tensione di mantenimento.

    La carica di mantenimento è la funzione di ricarica di base disponibile su tutti i tipi di batterie e viene avviata automaticamente dal caricatore.

    Indica la tensione di carica rapida.

    Il potenziamento della ricarica consente di effettuare una ricarica rapida per ripristinare rapidamente una batteria scarica.

    Indica la tensione di equalizzazione.

    La carica di equalizzazione viene utilizzata per equalizzare le batterie a celle aperte sbilanciate. Questo è il metodo di ricarica disponibile utilizzando il livello di tensione di ricarica più alto possibile. Quando viene eseguita la carica di equalizzazione, l'acqua che evapora dalle celle aperte deve essere sostituita al termine della carica.

    Durata ricarica (sec) Indica la durata in secondi della carica per Carica rapida e Carica di equalizzazione.
    Tensione nominale celle batteria (T) Indica il livello di tensione per cella batteria nominale.
    Tensione di arresto CC per cella batteria (V) Indica il livello di tensione per cella batteria per quando la batteria deve essere spenta.
    Temperatura nominale Indica la temperatura nominale in gradi Celsius o Fahrenheit.
    Val corrente carica Indica il rapporto di corrente di ricarica.
    Sgancio interruttore batterie per soglia di tensione Indica se lo sgancio del dispositivo di disconnessione della batteria per soglia di tensione è attivo. Quando questa impostazione è abilitata, l'UPS attiva il dispositivo di disconnessione della batteria quando la tensione della batteria è al di fuori delle soglie di tensione minima o massima della batteria.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.