990-91379H-017

Configurazione dell'input dell'UPS

NOTA: Questa configurazione è obbligatoria per il corretto funzionamento dell'UPS.
  1. Toccare Configurazione > UPS.
    1. Impostare Configurazione rete elettrica su Alimentazione singola o Alimentazione doppia.
    2. Selezionare Avvio automatico dell'inverter per abilitare questa funzione. Quando Avvio automatico dell'inverter è stato abilitato, l'inverter si avvierà automaticamente quando ritorna la tensione in ingresso, dopo uno spegnimento dovuto alla batteria scarica.
      NOTA: L'avvio automatico dell'inverter non è consentito in un sistema in parallelo.
      PERICOLO
      Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
      Eseguire sempre il lockout/tagout corretto prima di lavorare sull'UPS. Un UPS con avvio automatico abilitato si riavvierà automaticamente quando viene ripristinata l'alimentazione di rete.
      Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
    3. Impostare Trasformatore presente su Trasformatore non presente, Trasformatore in ingresso, Trasformatore in uscita o Trasformatori di ingresso e uscita.
    4. Impostare la Ridondanza modulo di potenza su N+0 o N+1.
    5. Toccare OK per salvare le impostazioni, quindi toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
  2. Nella pagina successiva vengono visualizzate le seguenti impostazioni:
    1. Verificare se l'opzione Attiva limite corrente d'ingr. person. è disabilitata o abilitata. Se Attiva limite corrente d'ingr. person. è abilitata, la corrente in ingresso sarà limitata ai valori massimi impostati mentre l'UPS è in funzione come inverter. Questa funzione può essere abilitata e configurata solo dal servizio di assistenza Schneider Electric.
    2. Visualizzare l'impostazione Limite massimo corrente di ingresso durante il funzionamento su inverter (A).
    3. Visualizzare l'impostazione Limite massimo corrente di ingresso durante il funzionamento su inverter con generatore (A).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.