990-91379H-018

ネットワークの設定

内蔵ネットワークマネジメントカードと任意のネットワークマネジメントカード用のネットワークを設定することができます。(ネットワークマネジメントカードはNMCと表記します)。

  1. 設定 > ネットワークIPv4をタップして内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワークマネジメントカードの設定を行う場合)、任意のNMC(任意のネットワークマネジメントカードの設定を行う場合)を選択します(ある場合)。
  2. 選択したNMCのページでIPv4の設定を行います。
    1. 内蔵NMC IPv4を無効化/オプションのNMC IPv4を無効化のチェックマークを外してIPv4を設定します。チェックマークがある場合、設定は行えず、機能は無効となります。
    2. アドレスモードを手動、DHCP、またはBOOTPに設定します。手動アドレスモードの場合は、値を追加します。
    3. OKをタップして設定を保存します。
  3. 設定 > ネットワークをタップして内蔵NMCのIPV6を選択するか(内蔵ネットワークマネジメントカードの設定を行う場合)、オプションのNMC(任意のネットワークマネジメントカードの設定を行う場合)を選択します(ある場合)。
  4. 選択したNMCのページでIPv6の設定を行います。
    1. 内蔵NMC IPv6を無効化/オプションのNMC IPv6を無効化のチェックマークを外してIPv6を設定します。チェックマークがある場合、設定は行えず、機能は無効となります。
    2. DHCPV6モードを、アドレスおよびその他の情報、アドレス以外の情報のみ、IPv6なしのいずれかに設定します。
    3. 自動設定または手動を選択します。手動モードの場合は、値を追加します。
    4. OKをタップして設定を保存します。
  5. 必要に応じて、手順を繰り返し他のNMCを設定します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.