990-91379H-019

최대 수요 전력 감소 모드 사용 설정

최대 수요 전력 감소 모드를 사용하면 UPS가 그리드 최대 수요 전력 기간 동안 유틸리티/주 전원 공급 장치에서 소비되는 전력을 줄이고 배터리의 전원으로 부하에 전력을 보충할 수 있습니다.

주의: 이 기능을 사용하려면 서비스 구성 중에 현지에서 Schneider Electric이 최대 수요 전력 감소 모드를 사용 설정해야 하지만, 원격 소프트웨어 애플리케이션을 통해 제어해야 합니다. 원격 소프트웨어 애플리케이션은 Modbus용 보호 쓰기를 통해 연결됩니다. 자세한 내용은 Schneider Electric에 문의하십시오.

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 그리드 인터랙티브 UPS를 선택합니다.
  2. 이 기능을 활성화하려면 최대 수요 전력 감소 모드를 선택합니다.
  3. 보호 Modbus를 눌러 Modbus용 보호 쓰기를 위해 미리 공유된 키를 확인합니다. 이 화면에서 미리 공유한 키를 직접 수정하거나 새 키 생성 버튼을 눌러 새 키를 자동으로 생성할 수 있습니다. 보호 Modbus는 교환 키와 인증 코드를 사용하는 암호화된 양방향 핸드셰이크 프로토콜입니다. 외부 시스템의 최대 수요 전력 감소 모드 설정에 대한 쓰기 요청은 보호 Modbus 핸드셰이크 프로토콜의 요구 사항을 통과한 경우에만 UPS에서 수락합니다.
  4. 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.