990-91379H-019

시스템 모드

시스템 모드는 주변 개폐 장치를 포함한 전체 UPS 시스템의 출력 상태와 어떤 소스가 부하를 공급하는지를 나타냅니다.

eConversion 모드

eConversion은 이중 변환에 비해 UPS가 소비하는 전기를 1/3로 줄일 수 있는 최대 보호와 최고 효율의 조합을 제공합니다. 이제 eConversion은 일반적으로 권장되는 작동 모드이며 기본적으로 UPS에서 활성화되지만 디스플레이 메뉴에서 비활성화할 수 있습니다. 활성화되면 eConversion을 항상 활성 상태로 설정하거나 디스플레이 메뉴를 통해 구성된 일정에 따라 설정할 수 있습니다.

eConversion에서 UPS 시스템은 유틸리티/주 전원이 허용 범위 내에 있는 한 스태틱 바이패스를 통해 부하의 활성 부분을 공급합니다. UPS 시스템 입력 전류에서 부하의 무효 전력 부분이 상당히 감소되므로 UPS 시스템의 입력 역률이 부하 역률에 상관없이 독립적으로 역률 1에 가깝게 유지되도록 인버터는 병렬로 계속 실행됩니다. 유틸리티/주 전원에 장애가 발생한 경우 인버터는 eConversion에서 이중 변환으로의 중단 없는 전환을 제공하는 출력 전압을 유지합니다. UPS 시스템이 eConversion 모드일 때 배터리가 충전되고 고조파 보상도 제공됩니다.

eConversion 모드는 다음과 같은 조건에서 Galaxy VL UPS 시스템에 사용할 수 있습니다.

  • eConversion에서 병렬 UPS 시스템의 최소 부하율을 확인하려면 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.

  • 전압 변동은 공칭 전압에 비해 10% 이하입니다(3%~10%의 조정 가능한 설정).

  • THDU는 5% 이하입니다.

주의: 병렬 시스템에서 한 UPS의 eConversion 모드 설정이 변경되면 해당 설정은 병렬 시스템의 모든 UPS에 적용됩니다.
주의: 발전기를 사용하는 중에 주파수 변동이 보이는 경우(일반적으로 다운사이징으로 인해) 발전기가 켜져 있는 동안 고효율 모드를 비활성화하도록 입력 접점을 구성하는 것이 좋습니다.
주의: 외부 동기화가 필요한 경우 일반적으로 eConversion을 비활성화하는 것이 좋습니다.

인버터 작동
시스템 모드의 경우

인버터 작동 시 부하는 인버터에 의해 전력을 공급받습니다. UPS 시스템 작동 모드가 인버터 작동인 경우 UPS 모드는 이중 변환(정상 작동) 또는 배터리 작동 상태가 될 수 있습니다.

자동 스태틱 바이패스 작동
시스템 모드의 경우

UPS 시스템이 요청된 스태틱 바이패스 작동 모드에 있는 경우 부하는 바이패스 소스에 의해 전력을 공급받습니다. 오류가 감지된 경우 UPS 시스템은 인버터 작동 또는 수동 스태틱 바이패스 작동 모드로 전환합니다.

수동 스태틱 바이패스 작동
시스템 모드의 경우

UPS 시스템의 명령이 있거나 사용자가 UPS의 인버터 OFF 버튼을 누른 경우 UPS 시스템은 수동 스태틱 바이패스 작동 모드로 들어갑니다. 수동 스태틱 바이패스 작동 시 부하는 바이패스 소스에 의해 조절되지 않은 전력을 직접 공급받습니다.

주의: UPS 시스템이 수동 스태틱 바이패스 작동 중일 때에는 배터리를 대체 전원으로 사용할 수 없습니다.

유지보수 바이패스 작동

유지보수 바이패스 작동에서 부하는 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB를 통해 바이패스 소스에 의해 조절되지 않은 전력을 직접 공급받습니다.

주의: 유지보수 바이패스 작동 중에는 배터리를 대체 전원으로 사용할 수 없습니다.

ECO 모드
시스템 모드의 경우

ECO 모드에서 UPS 시스템은 전력 품질이 허용 범위 내에 있는 한 요청된 스태틱 바이패스를 사용하여 부하에 전력을 공급합니다. 오류(예: 바이패스 전압 허용 범위 벗어남, 출력 전압 허용 범위 벗어남, 전원 중단 등)가 감지된 경우 UPS 시스템은 이중 변환(정상 작동) 또는 수동 스태틱 바이패스로 전환됩니다. 전환 조건에 따라 최소 부하 공급 중단이 최대 10ms까지 발생할 수 있습니다. 배터리는 UPS 시스템이 ECO 모드일 때 충전됩니다. ECO 모드의 가장 큰 장점은 이중 변환에 비해 전력의 소모를 줄여준다는 것입니다.

주의: 병렬 시스템에서 한 UPS의 ECO 모드 설정이 변경되면 해당 설정은 병렬 시스템의 모든 UPS에 적용됩니다.

꺼짐 모드
시스템 모드의 경우

UPS 시스템이 부하에 전원을 공급하지 않습니다. 배터리가 충전되고 디스플레이가 켜져 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.